Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
对于使用 LMX2592的新设计、我想获得一些建议。 这是一个固定频率合成器、标称频率略有变化。 标称输出频率为6.834682GHz。 最大调谐范围为+/- 1kHz。 还需要120Hz 调制频率下的方波 FM、这是通过每 4.16ms 写入分数寄存器来实现的。 偏差将高达200Hz 峰值。
我已经使用这种方法在其他合成器上生成 FM、通常会很成功。 该方法取决于分数寄存器的"动态"变化、而不对整数寄存 器进行任何复位、也不将分数寄存器复位为种子值。 频率校准必须 禁用。
此合成器将长时间运行、可能在没有上电复位的情况下运行数年。 在复位时、寄存器的初始设置可随后进行频率校准、但在运行期间、由于 FM 要求、这是不可能的。 我注意到、允许在 VCO 没有锁定的情况下进行125°C 的温度变化。 由于此设计中的工作温度将介于+40至+85摄氏度之间、因此满足此要求。 但是、请确认没有可能导致解锁的长期漂移机制。
在20MHz PD 频率下、分频器值为341.7341。 小数值 0.7341可在不更改 N 分频器的情况下提供足够的空间来实现 FM 和调谐要求。
遗憾的是、我必须使用10MHz 参考频率。 我可以使用倍频器、但请确认我不能使用基准乘法器、因为不符合第7.3.2节表1中的值。
请对此设计进行评论。
此致
小宇宙