This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:未使用时钟输入的终止

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158485/lmk01020-termination-of-unused-clock-input

器件型号:LMK01020

您好!

我的问题是什么选项/如何正确终止   LMK01020未使用的差分时钟输入。

在我们的设计中、我们使用了多 个 LMK01020器件、

  • 主 器件 LMK01020同时使用 CLKIN0和 CLKIN1差分输入。 为了更加精确、CLKIN0 由一个耦合到 CLKIN0P 的单端振荡器 AC 和一个从 CLKIN0N 到 GND 的100nF 电容器馈送。 是这样吗? 另一个输入 CLKIN1 由 差分振荡器(交流耦合)馈送。
  • 二级 LMK01020接收来自主 器件 LMK01020的时钟信号。  在第二级、 差分 时钟 信号与 CLKIN0进行交流耦合、但我们不打算使用 CLKIN1。 我们应该如何终止 CLKIN1P/N 输入引脚? 在论坛中、对于类似的器件、我 已经了解到、我们应该使用一个1k 电阻器将每个输入引脚端接到 GND。 还有其他可能 是使用100nF 电容器将每个引脚连接到 GND、还是使两 个引脚保持悬空?

感谢 您的大力支持、

Jose Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请查看以下我的意见、了解您的问题:

    • 这对于单端和差分外壳是正确的。  如有必要、请参阅数据表图12和图13以了解更多详细信息。

    • 在这种情况下、您可以将输入保持浮动。 这应该是好的。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!