This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:如何制作38.4Mhz?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, LMK04610, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158499/lmk04228-how-to-make-38-4mhz

器件型号:LMK04228
主题中讨论的其他器件:CDCLVP1102LMK04610LMK04616

我尝试将38.4Mhz 作为输入、并将38.4Mhz 作为两个输出。 我将仅设置中继器

但是、使用 TICS PRO 可以获得的频率为38.4615384615Mhz。 请帮我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    要从38.4MHz CLKin0/1输入获得 SDCLKout1输出上的38.4MHz 输出、您可以将 VCO 频率设置为2611.2MHz。 为此、您可以将 N 预分频器设置为2、将 N 分频器设置为34 (这会将您的总整数分频器设置为68)。 然后、在输出选项卡上、取消选中 SDCLKout1_PD 复选框以禁用断电并将 SYSREF 分频器设置为68。 我已将我的 TICS Pro 文件包含在其中以供参考、还包括我的设置的屏幕截图。

    但是、如果您的目标是在输出端复制输入、我建议您 使用缓冲器。 我们拥有的缓冲器之一 CDCLVP1102具有低抖动和 LVPECL 输出、可满足您的频率要求。 如果您更愿意使用性能更高的抖动清除器、我建议您在分配模式下使用 TI 的 LMK04610或 LMK04616作为缓冲器、满足您的频率和输出类型要求、并应在输出端重复输入。

    如果您的问题尚未得到解答、请确保在回复中包含您的 TICS pro 文件(.TCS)、以便我更好地为您提供帮助。

    祝你好运、

    Andrea

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_LMK048228_5F00_38.4M.tcs