This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:可以更改默认频率

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158373/lmx2572evm-can-t-change-the-default-frequency

器件型号:LMX2572EVM

您好!

我一直在尝试配置 LMX2572EVM 以输出915MHz 波形。 我能够将其连接到 TICS Pro 并加载默认配置。 我还能够写入寄存器并验证该值是否已正确存储(通过读回这些值)。 不过、当我更改 N 分频器值时、我看到输出频率没有变化。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eleni、

    更改 N 分频器值(或 PLL 环路内的任何频率相关寄存器)后、我们需要对 R0 (单击 CalibrateVCO 按钮)进行一次编程、以校准 VCO。

    如果您启用了双缓冲区功能、还需要单击 CalibrateVCO 按钮以使 N 分频器更改生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的建议。 我已经尝试过这种方法,但没有成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eleni、

    您能否提供915MHz 输出时的 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eleni、

    我的 EVM 在此配置中没有任何问题。

    如果您可以将 EVM 编程为1500MHz 的默认设置、则应该能够将其锁定到915MHz。

    我将板锁定为默认值1500MHz。 然后、我在 RFoutA 框中键入915、然后将 PFD_DLY_SEL 更改为2。 之后、我单击 CalibrateVCO 按钮、EVM 锁定到915MHz 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这个精确的序列、但仍然无法获得要更改的输出。 此外、我不知道这是否相关、但输出未锁定在1500、即使根据设置应该是这样。 测得的输出接近1.7GHz。 这是否表示基准信号存在问题? 不过、我不确定为什么更改 N 分频器根本不会更改频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eleni、

    让我们来了解一下为什么您无法首先锁定默认的1.5GHz。

    请检查 OSCin 引脚上是否有100MHz 时钟源。 在 Vcc 加电并对所有寄存器进行编程后、如果 VCO 被锁定、MUXout LED 应亮起。 如果没有、请检查 CPout 引脚和 VTune 引脚的电压、如果没有连接问题、它们的电压应该相同。  

    确保在 TICS Pro 连接模式下有绿灯。 您可以通过编程 POWERDOWN=1来验证 USB 连接、此时会发生显著的电流下降。