This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:同步分离器和视频时钟发生器之间推荐的缓冲器

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981901/lmh1981-recommended-buffer-between-sync-separator-and-video-clock-generator

器件型号:LMH1981
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983

大家好、团队、

我们收到了一位客户关于 LMH1981 (同步分离器)和 LMH1983 (视频时钟发生器)之间缓冲器的问题。 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

问题)
客户希望在 LMH1981和 LMH1983之间放置缓冲器。
应用是将 LMH1981输出的 BP 信号分支到 LMH1983、FPGA。
这是为了通过并确定 FPGA 端的格式。

是否有可用于此目的的缓冲器?
是否可以使用通用缓冲器(例如 SN74AVC4T245RSVR)?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    LMH1981可与 LMH1983完美配合、因此不需要在这些器件之间使用缓冲器。 正如您在 LMH1983数据表中看到的、 典型应用方框图甚至显示了 LMH1981和 LMH1983的同步分离器。

    SN74AVC4T24RSVR 更适合用作电压电平转换器。 如果存在混淆、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的反馈。

    据说 LMH1981和 LMH1983之间不需要缓冲器、但在这种客户设计中、由于器件的配置、接线模式将会很长。

    LMH1981→Pattern 9cm→Connector→Pattern 9cm→Connector → Pattern 9cm→LMH1983

    问题1.
    总面积接近30厘米。 在这种情况下、放置缓冲器是否也更好?

    问题2.
    是否为 LMH1981输出端子指定了输出电流?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    问题1.
    总面积接近30厘米。 在这种情况下、放置缓冲器是否也更好?  客户正在使用器件 BP 信号- TBP = 2.857MHz。 kΩ 输出信号应具有大约10k Ω 的电阻负载和小于10pF 的电容负载。 如果30 cm 布线可以满足这些界限、则该边界应该起作用。 我知道某些连接器可能具有不良的容性负载、这是担心信号完整性的最大原因。

    问题2.
    是否为 LMH1981输出端子指定了输出电流?   数据表中未明确提到这一点、但如果过流可能是一个问题、则可以使用诸如100Ω Ω 的小型串联电阻器来保护每个输出端的电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的回答。 客户对反馈感到满意、此案例现已关闭。

    感谢您的支持。

    此致、

    梁太郎福井