This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:多 RFSoC 时钟树同步

Guru**** 2580885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980787/lmk04828-multiple-rfsoc-clock-tree-synchronization

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04832

大家好、

是否有人可以验证用于 多个 RFSoC 同步的时钟方案

我是否能够在每个 RFSoC 上实现所有时钟输入的相位变化小于5度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    低于5度的6GHz 是... ~2.3ps。  我认为您无法通过 PVT 实现这一点。  您可以在 LMX2594中使用微调相位的功能来调节到该水平。

    由于您不是通过 CLKin0对 SYSREF 进行重新计时、因此您需要向两个 LMK04832发送 SYNC 信号以同时请求 SYSREF、从而使每个 LMK同时 生成 SYSREF。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我将参考时钟提供为5MHz、且长度与所有 LMK 匹配、因此我希望所有 SCLKOUT 都处于同相状态。

    那么、为每个 LMK 提供外部同步的需求是什么

    我的设计中没有任何此类规定

    请提供您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的以下理解是否正确?

    "

    我们是否需要 RFSoC 的所有 SYSREF 同时在同一边缘发生?

    如果是相同的边沿、而不是相同的时刻、则所有 SYSREF 不需要同时发生同步

    如果是相同的边沿和相同的时刻、那么我们将需要同时从所有下游 LMK04828器件请求 SYSREF

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    [引用 USER="Shekhar Kulkarni"]我们是否需要 RFSoC 的所有 SYSREF 都在同一边缘同时发生?[/QUERPLET]

    不用于 JESD204B 对齐。  仅当您添加此要求时。  JESD204B 确定性仅存在于 LMFC 内。  此外、您还必须跟踪计时情况。

    因此在 SYSREF 频率下具有0延迟。  因此、如果您发送 SYSREF 并重置一个转换器的 LMFC。  然后在5分钟内发送 SYSREF 以重置另一个转换器。  从 JESD204B 的角度来看、第一个转换器在5分钟后发送第二个 SYSREF 的同时收到了 SYSREF。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    当配置数字延迟以对齐 SYSREF 和时钟输出时[有助于消除路由延迟或将 SYSREF 输出对齐到数据时钟上的有效窗口中心],我们是否需要提供同步输入,以及在 LMK 的哪个引脚上?

    如果是,它是否来自主 LMK 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    在对字段 SDCLKoutY_DDLY 进行调整时、无需同步。  如果您更改全局 SYSREF 数字延迟(SYSREF_DDLY)或器件时钟数字延迟(DCLKoutX_DDLY_CNTL/CNTH)、则需要提供同步。
     -要进行同步以更新 DDLY,最简单的方法是提供软件同步。  您需要设置所有 SYNC_DIS = 0。  0x144 = 0x00。  然后将 SYSREF_MUX 设置为正常。  切换 SYNC_POL。  然后、您可以返回到之前的配置并再次设置0x144 = x0ff。
      -请参阅数据表第9.3.2节。
      - LMK04832 TICS Pro 配置文件将生成一个寄存器序列、以便在底部的频率规划器选项卡下进行编程... 这适用于 LMK04832。  不过、寄存器映射是类似的。  它可能适合您。
      最后,请查看: www.youtube.com/watch

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    因此、假设我将执行"全局 SYSREF 数字延迟"、为了提供同步、我将只执行软件配置、而不使用任何外部主器件 LMK 来提供同步...  

    另一个问题是,如果器件 CLK 和 SYSREF 分别由不同的器件(即 LMX 和 LMK)生成,那么如果我们需要 根据 LMK 的 SYSREF 调整 LMX 输出的相位,该过程是什么



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    通常、您无需调整全局 sysref 数字延迟。

    如果您选择不使用外部主器件来提供同步、这是可以的。  但是、当向两个电路板请求 SYSREF 时。  这增加了每个 LMK04828中的 SYSREF 不会完全同时发生的可能性。  如上所述、JESD204B 不需要这一点、因为当它输出时、它将通过5MHz 时钟边沿之一确定。  如果您的应用确实需要在完全相同的时刻发生 SYSREF、  最好的选择是使用上游 LMK04828或 LMK04832生成 SYSREF 脉冲、并配置下游 LMK04828或 LMK04832将 CLKin0重新计时到 SYSREF 输出。  第二个最佳选择是使用公共 SYNC 引脚。

    [引用 userid="175031" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980787/lmk04828-multiple-rfsoc-clock-tree-synchronization/3632600 #3632600"]另一个问题,如果器件 CLK 和 SYSREF 分别由不同的器件(即 LMX 和 LMK)生成,则如果我们需要 调整 LMX 的相位以了解 LMK 的 SYSREF,该过程是什么?[/QUERP]

    如果您选择使用 sysref DDLY 调整 LMX2594的相位输出、而不是 LMK SYSREF 的相位。  

    请注意、LMX2594支持通过 RFoutB 对 SYSREF 进行重新计时、我可能会建议这样做。

    有关相位调整的信息、请参阅第29页上第7.3.11节"相位调整"下的 LMX2594数据表。  对 MASK_SEED 字进行编程。

    73、
    Timothy