This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318B 1PPS 默认配置丢失锁定

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979504/lmk05318bevm-lmk05318b-1pps-default-configuration-loss-of-lock

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMK05318B

大家好、团队、

您是否能够帮助解决客户在 LMK05318BEVM 中使用1PPS 默认配置 TICS Pro 配置时遇到的问题? 状态显示 LOFL 和 LOPL。

连接测试设置后、具有1PPS 输出的 GPS 模块通过 SMA 连接到 J17上的 PRIREF_P 输入插孔、如 EVM 用户指南中所示。 按照用户指南中的建议连接所有跳线、其中一个区别是 USB2ANY 电压跳转到 J13上的 VIN1引脚。

下面是示波器捕获的1PPS 波形10%占空比。

 

TICS Pro 配置是预加载在 TICS Pro v1.7.2.0中的 LMK05318B 的1PPS 默认配置

下面是显示 LOFL 和 LOPL 指示符的状态页。

如果您需要更多信息、请告诉我。 我没有附加.TCS 文件、因为它是 TICS Pro 中的标准配置。

您能否帮助我们了解为什么它不会锁定、以及可以采取哪些措施来解决这一问题?

 

谢谢、

Jacob Butler

P.S. 我还在 E2E 中考虑过这个线程、但还不清楚替代 TCXO 是否确实会修复时钟同步问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    这是当前此 TICSpro 版本的已知问题。

    我们正在努力解决这个问题-但可能需要一些时间。 解决方案后、该主题中的内容将更新。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件解决离线问题。 将在线推出下一个 TICSpro 更新。

    Amin