This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:使用 PFD 输入和外部混频器的 LMX2820EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978207/lmx2820evm-lmx2820evm-using-pfd-input-and-external-mixer

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

下午好

我将在反馈混频器配置中使用 LMX2820EVM。  射频输出频率为2.2GHz、我有一个由1.8GHz LO 提供的混频器、可混合低至400MHz IF。  混频器的输出端有一个低通滤波器、用于抑制所需产品以外的任何产品。

400MHz IF 信号被馈入评估板的 PFD 输入、而 LMX2820被配置成绕过 N 分频器、PFD 输入分频器被设置为2、这样我的400MHz IF 频率除法后与200MHz PFD 匹配。

1.设置反馈路径时、是否需要"校准 VCO"?  我已经尝试过这个、我的同步失去锁定。  EVM 输入端的所有射频级别均在规格范围内

如果我使用内部 N 分频器运行评估板 NORmall、2.2GHz 输出、则评估板锁定至2.2GHz。  当我切换到 PFD 并重新运行失去锁定的校准时。

我的反馈信号取自 RFOUTAN 输出(通常以50R 终止)。  LMX2820EVM 的配置如下所示:

我看不出为什么这不应该锁定、我在数据表中没有发现任何其他东西要说。  我没有更改默认设置(对于6GHz)中的环路滤波器组件值、这是否是问题?

非常感谢

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、
               我对这一点的理解是 VCO 校准方案可能会从 N 计数器获取信息、因此当您在混频器方法中使用内部 PFD 时、"频率"信息会丢失、因此 VCO 校准可能会导致失控效应丢失锁定。 我建议在不使用任何 VCO 校准的情况下等待环路锁定、但这很遗憾会花费一些时间。

    请注意、在采用混频器方法的内部 PFD 中、混频器输出的相位将取决于 LO 信号的相位、因此 PLL 环路需要重新校准以获取锁相。  

    我将与我的芯片设计团队核实 VCO 校准方案到底包含了什么、以及在内部 PFD 方法中使用 VCO 校准方案是否会产生影响。 我希望这需要几天时间。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢 Badarish。  我会尝试这个。  我假定"calibrate VCO"也对寄存器进行了编程。

    此致


    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对评估板进行了更多实验、首先使用内部反馈路径对评估板进行编程。

    然后、我将输入的 PFD_SEL 路径切换为来自 PFD_IN 引脚、绕过内部 N 计数器。  如果我关闭 LO、这不会影响输出频率。  如果我这么做、我会期望同步丢失锁定。  此外、如果我更改 N 计数器设置、即使根据 GUI 图形、路径被绕过、输出频率也会改变。  因此、它就好像未正确对 LMX2820进行编程以使用外部 PFD 输入引脚一样。

    此致

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    对于混音方法、您要做的是:

    1、不要使用即时校准或双字节缓冲(影子寄存器)

    答:我不确定即时校准是否适用于外部混频器、但让我们不要为此带来更多复杂问题

    b:对于双缓冲、它将忽略寄存器写入、直到写入 R0寄存器。  在 TICSPro 上、转至"通用控制"下的"用户控制"、确保禁用所有4个双缓冲位

    2. 在不使用混频器或 LO 的情况下正常锁定 PLL 并校准 VCO

    3.加电 LO 并使用 PFD_SEL 位切换至内部混频器模式。  另请注意、PFD_single 位也会自动更改。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迪

    感谢您的回复、我已经尝试过这种方法。  当我在反馈环路中禁用 LO 时、同步保持锁定状态。  如果它使用 PFD 反馈路径、我希望它退出锁定状态、因为不再有反馈信号。

    我不相信反馈路径是在内部选择的(即使我正在配置寄存器)。  我已经检查了内部寄存器、甚至手动写入了这些寄存器、因此它们看起来是正确编程的。

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迪

    感谢您的回复。  我已经这么做了、但我认为最好直接检查寄存器、确保它们正在被编程。  是的。  我尝试直接写入原始寄存器、但这没有什么不同。

    在上面描述的设置中、当我切换到外部混频器模式并禁用混频器的 LO 时、同步仍保持锁定状态(不应再提供反馈信号)。


    谢谢

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我检查了设计、设置 R57[0]和 R15[10:9]足以放置器件以接受 PFDIN。  

    目前、我没有实验室访问权限、因此想请您帮助进行一些调试。

    1.设置 R1[5]= 1且 R17[6]= 1。 这将确保锁定检测器将持续监测 VTune 电压、以反映真正的锁定状态。

    2.对部件进行编程以锁定到特定频率

    3.编程 R57[0]= 0以启用 PFDIN。 我希望它会失去锁定、因为没有 PFDIN 信号。  

    如果它不会失去锁定、将 PLL_NUM 递增1 (例如从0增加到1)、输出频率是否会随变化而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的建议。  在评估板初始化时、已将 R[5]和 R17[16]设置为1。

    我遵循了您的建议、即对 LMX2820进行编程以锁定到特定频率。  然后、我将 R57[0]编程为0以启用 PFDIN、但它不会失去锁定。  此外、当我将 PLL_NUM 递增1时、输出频率随之改变。  GUI 直观地显示了绕过的 N 分频器(PLL_NUM)路径、因此它不应遵循 PLL_NUM。

    我有点被骗了。  似乎不起作用(即禁用内部反馈路径、强制内部 VCO 失去锁定)?

    谢谢

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我要求我的同事验证这一点、请继续关注、稍后我将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢您的支持-我不想有任何更新吗?

    谢谢

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    好的、这是交易。   对于 VCO 校准、LMX2820使用内部相位检测器模式。  因此、如果您锁定在内部相位检测器模式、然后翻转该位以进入外部相位检测器模式、则不会发生任何情况。  但是、如果您对 R0寄存器进行编程、则它会自动切换到外部 PFD 模式。

    因此、假设您处于外部 PFD 模式、现在您想要更改频率。  为此、您需要通过对 R0寄存器进行编程来校准 VCO。  该器件通过短暂切换至内部 VCO 模式以进行校准和切换回来实现此目的。  但是、由于 VCO 校准基于内部 PFD、因此务必确保 PLL_N 和内部 PFD 的其他计数器设置正确、以便校准能够正常运行。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的解释。  我现在能够在反馈模式下锁定同步、我不确定具体的问题是什么、也许我没有按照正确的顺序对其进行编程。  无论如何、现在都在运行。  感谢你的帮助。

    Jon