This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:系统复位时无法锁定

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981776/lmx2572-fails-to-lock-when-system-reset

器件型号:LMX2572
Thread 中讨论的其他器件:LMX2582LMX2594

大家好、团队、

我的客户发现、当通过 R0寄存器重置系统时、LMX2582无法锁定。 此问题重复出现在十个系统中的一个系统中。

此问题看起来与 本主题中讨论的问题类似。 请帮我解决问题。

请在 此处找到 内部链接、了解原理图和寄存器配置。 (请连接至 VPN 进行下载)

详细信息:

1.上电时、使用与系统复位相同的寄存器设置。 R0复位后、R125-R0在 DS 之后置1。

2.打开电源后,系统成功锁定

3.重置系统时,它无法以1/10的速率锁定(在额定温度下)

4.在较低温度下,锁定故障率会增加

5.锁定失败后,在没有 R0复位的情况下配置 R125-0时很可能锁定。

问题:

1.在上一个主题中、用户提到这种情况取决于 IC 温度。 请详细说明这一点吗?

2.在 LMX2594数据表中、提到在设置 R0之前应插入等待序列。  

该序列是否也适用于 LMX2572? (这意味着在设置 R112-R0之后、等待10ms、然后再次设置 R0。)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    1. 写入 R0会触发校准例程。 有时、在首次写入 R0时 PLL 的状态仍然稳定、这可能会使校准结果无效。 根据温度、VCO 增益和 LDO 稳定时间等因素会略有变化。 如果参数在首次写入 R0时与其标称值相比微不足道、LMX2572 (以及采用类似架构的其他器件、包括 LMX2594)可能会使用无效系数进行校准、需要执行新的校准。
    2. 建议的用于对 LMX2594进行编程的初始加电序列也适用于 LMX2572、包括额外等待10ms、然后在 FCAL_EN=1时对 R0进行一次额外写入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek-San、您好!

    非常感谢。 我们正与诺埃尔密切合作,以解决这一问题。

    客户提出的另一个问题。

    系统中使用了两个 LMX2572。

    请在 此处找到 内部链接以获取原理图。 (请连接至 VPN 进行下载)。

    当系统复位时、U2401可能无法锁定、但 U1200锁定良好。

    UC2401和 U1200之间的区别在于 U2401 OSCin 是差分的、而 U1200是单端的。

    Noel 和我们对齐了、锁定故障应由过大的偏置电容器引起。

    因此、我的客户担心在某些情况下 U1200可能无法锁定。

    在通电时应用系统复位时,是否建议对 U1200应用复位、寄存器设置 R125->R0、等待10ms,R0序列以确保锁定以及 U2401?

    此致、

    Itoh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    复位后、OSCIN 类型为单端、同时内部 μ 50Ω 端接被禁用。 我不确定这是否会产生影响。  

    是否可以在将 R6编程为 R0时测量 OSCIN 信号? (OSCIN 类型和内部终端寄存器位于 R5中。)