This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03000:将偏置引脚连接到 GND 的影响

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981483/lmk03000-effect-of-connecting-bias-pin-to-gnd

器件型号:LMK03000

大家好、

我们的客户使用旁路电容器将 BIAS 引脚短接至 GND、发现该引脚应连接至 VCC。
由于数据表中有关 BIAS 引脚的信息有限、因此如果 BIAS 引脚仍连接到 GND、是否会对器件性能产生更长的影响?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    BIAS 引脚的用途是确保信号偏移到适当的电压范围。 例如、LVDS 驱动器可以向 LVDS 接收器提供直流偏置、而无需接收器在内部偏置该电压。 如果 LVDS 驱动器是交流偏置的、则需要从接收器侧获取偏置电压、如果该电压接地、则器件将无法正常运行、并且可能会拉低电压、低于绝对最小电压规格。

    请建议客户按照第6.1节"偏置引脚"中的说明、通过低泄漏1uF 电容器将此连接连接连接至 VCC。