This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:使用 CDCLVP111-SP 缓冲正弦波

Guru**** 2916920 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981445/cdclvp111-sp-buffering-sine-wave-using-cdclvp111-sp

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

您好、TI 专家

cdclvp111能否 访问单端正弦波信号?

根据对时钟上升沿的理解、输入正弦波可能会导致抖动指数恶化?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该器件需要 LVECL/LVPECL 输入对、因为将引入正弦波、这可能是较低频率下的问题。

    不需要指定的压摆率、但完全不建议使用正弦波输入、因此肯定会导致输出问题、从而导致抖动。