This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214REGR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981380/cdci6214-cdci6214regr

器件型号:CDCI6214

该缓冲器的时钟输入也可以是差分输入、因此该差分输入也满足 HCLS 的100M 输入、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件还可以接收差分输入、但需要满足 VIH/VIL 要求。

    如果输入信号为 LP-HCSL、则应正确设置交流耦合和负载终端以满足这些要求。

    建议常规 HCSL 端接需要在驱动器侧额外接地50欧姆电阻、因为典型的全摆幅电压将为1.5Vpp、而此建议将1.5Vpp 减半至0.75Vpp。 这不应该是一个真正的问题、可以通过两种方式进行测试。