This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828动态 DDLY

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981348/lmk04828-lmk04828-dynamic-ddly

器件型号:LMK04828

我对 DDLY 有一些疑问:

1.是否可以将 DDLY 与 ADLY 配合使用? 如果是、我应该如何设置 DCLKoutn_max?  

2.在手册9.3.3.3中、步骤6和7都以 SYNC_MODE 启动、它们是否会相互覆盖?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄钢、您好!

    1.是的,DDLY 可与 ADLY 同时使用。 多路复用器应设置为0x3 (模拟延迟+分频器)。 如果分频值为奇数、或者如果您还想使用半步进、您还应该为模拟延迟路径启用半步进和占空比校正(DCLKoutX_ADLY_MUX=1)。

    2.看起来像是一个拼写错误;步骤7不应向 SYNC_MODE 写入新值。 我会将其添加到我们的数据表更正列表中。

    此致、