This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555CMX/NOPB 结至外壳热阻

Guru**** 2547620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981305/lm555-lm555cmx-nopb-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:LM555

您好,

您知道 LM555CMX/NOPB 结至外壳的热阻吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    使用我们更新的热模型、LM555CMX/NOPB 的热阻如下:

    θ JA = 114.5°C/W

    Theta JC Top = 61.0°C/W

    Theta JB = 54.7°C/W