This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110EVM:计时器模式、时间较长- DRV 自身上拉至高电平

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980810/tpl5110evm-timer-mode-with-long-time---drv-pull-up-to-high-itself

器件型号:TPL5110EVM

大家好、

我正在使用 TPL5110EVM,现在我只是测试组件的准确性。

当我为 t_IP 配置较长的时间时遇到问题:DRV 引脚本身跳转到高电平。 在第一幅图中,我配置了 EVM 5分钟,因此在图中,我们可以看到 DRV 引脚跳到高电平的3倍,我不知道为什么。 我没有使用 MicroC,只连接了示波器。 没有 DONE 信号。

黄色:VDD

绿色:DRV

蓝色:完成

您是否知道为什么会发生这种情况?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我使用 Tip = 4sec 在工作台上使用 EVM 进行了检查、但我没有观察到这种行为。 DRV 在第一个提示前的默认设置为高电平、但我不会测量在 VDD 被移除后 DRV 为高电平。  

    当器件关断时、我不会期望 DRV 引脚被驱动至电源、并且在大于1分钟的持续时间内也不会如此。  

    您能否共享跳线配置和电源配置? 是否存在纽扣电池? 您在电路板上的哪个位置测量信号? 如果您有任何其他有助于解决该问题的信息、请告诉我。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的快速回答。

    实际上、对于小型 T_IP、它可以正常工作。 例如,当我配置的时间超过1分钟时,就会出现问题。

    配置为:电源2V (限制为200mA)、不存在纽扣电池。 这些信号是在示波器上连接的 IO 引脚中进行测量的。

    定时器模式由跳线配置、J1配置如数据表中所示。 我使用了 Rext1和 Rext2来设置时间间隔。 这是一张照片:

    如所示 、DRV 引脚本身会跳转到高电平。 我进行了另一个测试(低于结果) 5分钟:在 M1、M2和 M3中、我按下了完成按钮(EVM 板中的 S2)、因此 DRV 跳至高电平是正常的、

    但在另外两个时刻、这是不正常的。 在第一个示例中、DONE 信号中有一个小脉冲、小于1V、该 脉冲可能会使 DRV 变为高电平。

    此致、

    卢卡斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供的所有信息。

    我没有在超过一分钟的时间间隔内尝试这种方法。 我可以在下次返回实验时检查它。

    我注意到的一点是、您从接头测量 VDD_UC、但这与为器件供电的 VDD 节点不同。 您可以在 VBATT 或 AUX_VDD 测试点测量 VDD。 我对 VDD 与 VDD_UC 的比较感兴趣。

    您是否测量了关闭电源后 DRV 变为高电平后 DRV 返回低电平所需的时间?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    关于 VDD 和 VDD_UC、我们具有相同的电压(在本例中为2V)。

    我没有测量该时间、但我认为问题是当我触摸连接到 DONE 引脚的跳线时。

    我尝试了几秒钟、由于我触摸了 DONE 引脚、有一个噪声 使 DRV 跳转到高电平、因为它作为信号。

    谢谢!

    此致、

    卢卡斯