This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828零延迟反馈

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976193/lmk04828-lmk04828-zero-delay-feedback

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

我们正在开发基于 Zynq RFSoC 的板、用于64通道 ADC 采样。 同样、我们使用4个 RFSoC 板、每个板都带有 LMK04828 CLK 合成器。

所有 LMKs 的 CLKIN 均来自单个振荡器源。

由于我们需要以尽可能低的相位延迟对所有 ADC 通道进行采样、因此您能否让我们知道如何同步多个 LMK04828

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    请查看应用手册 Multi-ClockSynchronization (snaa294、www.ti.com/.../snaa294.pdf)。

    最简单的方法是使用一个 LMK04828来驱动许多 LMK04828。  这些下游 LMK04828都将处于 ZDM 模式。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    一个简单的问题。 如果 LMK 保证输入和输出时钟之间的相位延迟非常小[在 ZDM 双环路中]

    因此、我们为什么不能在每个电路板上使用单独的4个 LMK、并为它们提供[带功率分频器]的单源 OCXO 时钟、并且每个 LMK 的所有时钟输出都与输入同相。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    您可以按照您的建议进行操作。  但是...

    *要对齐 SYSREF、应使用 SYSREF 频率作为基准、并为 ZDM 反馈 SYSREF。

    *如果您不使用 SYSREF 频率作为基准并在 SYSREF 频率使用 ZDM、这是可以的。  然后将 CLKin0用于 SYSREF 输入、并设置 LMK04828、以便通过 D 触发器对输入进行重新计时。  提供 CLKin0所需频率的 SYSREF。  定时的标称值应为 CLKin1下降沿上的 SYSREF 上升沿。

    --

    此外、请考虑 LMK04832、它与 LMK04828引脚对引脚兼容、但具有一些改进的规格。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    如果我的上述方案将为我提供与输入参考时钟同相的所有 LMK 输出、那么为什么我们需要主 LMK 和从 LMK 概念

    建议的那样

    我不想使用 CLKin0引脚。

    关于上述建议的要点,请提供简要的方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

     主器件 LMK 和从器件 LMK 不是必需的。 您可以 通过 为4个 LMK 板提供单源 OCXO 时钟来继续。

    当 Timothy 讨论 SYSREF 对齐时、他说您必须将 SDCLKoutx 反馈为基准。 SYSREF 将反馈回 FB 多路复用器、如下图中红色框所示。

    由于您不想使用 CLKin0、因此讨论的第二种方法 Timothy 将不适合您。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    当您仅引用4个 LMKs 时,这些 LMK应 采用何种模式,如“带有 Sysref 分频器反馈的 ZDM 双 PLL 环路”?

    如果是,那么如何保证 DCLKout 和 SDCLKout 同相? 因为我将同时为 Zynq RFSoC 提供 DCLKout 和 SDCLKout

     、"由于每个卡的加电或寄存器编程可能会有变化、因此您不知道 LMK04828 R 分频器阶段将是什么。 LMK04828也无法重置 R 分频器相位、因此即使您将 SYSREF 置于反馈环路中并尝试同步所有 SYSREF 分频器、您仍然无法确保实现正确的最终相位"

    如有可能、请提供您的方案的简要方框图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    具有 SYSREF 分频器反馈的 ZDM 双 PLL 环路是同步的可能配置。

    如果  遵循《多个 LMK0482x 器件同步》应用手册中描述的步骤、DCLKout 和 SDCLKout 可以同相。

    请注意、有三种同步方法可用于同步多个 LMK04828器件。 这些方法及其优缺点如下所示:

    有关这些同步方法的详细说明,请访问 :https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    感谢你的答复。

    还有一个问题、如果我使用多个 LMKs、并且每个 LMKout 都需要同相、每个 SDCLK 都需要同相、而不需要同相 DCLK 和 SDCLK。

    那么、我能否将单个参考时钟与功率分频器结合使用并提供给所有 LMKCLKin1 (ZDM 内部反馈双环路)、这是否保证了我的上述要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    是的、您可以将单个参考时钟与功率分频器配合使用。

    请确保您遵循我上一篇文章中应用手册第4节所述的程序。 如果您按照本节中的步骤操作、则可以使用单个参考时钟实现同步。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我很清楚、如果我们为所有 LMKs 提供单源参考时钟、每个 LMKs 的 DCLK 将同相。 但每个 LMK 的 SDCLK 是否会同相? 因为 SDCLK 是 sysref 分频器和的输出  

    根据  "、每个卡的加电或寄存器编程可能会有差异、您不知道 LMK04828 R 分频器阶段将是什么。  LMK04828 也无法重置 R 分频器相位、因此即使您将 SYSREF 置于反馈环路中并尝试同步所有 SYSREF 分频器、您仍然无法确保实现正确的最终相位"

    在这里、我希望我的所有"Analog SYSREF"都同相、所有"PL SYSREF"都同相

    这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    使用单个参考时钟时、如果使用低输入频率、则每个 LMK 的 SDCLK 将处于同相状态(请参阅下面突出显示的文本)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    [引用 USER="Shekhar Kulkarni"]如果我的上述方案将为我提供与输入参考时钟同相的所有 LMK 输出、那么为什么我们需要主 LMK 和从 LMK 概念[/引用]
    我建议这样做是因为它可以简化您提供 SYSREF 的工作。  上游 LMK04828可在所需频率下生成 SYSREF、并通过下游 LMK04828器件重新计时。  在您在上一帖子中显示的图像中、下行 LMK04828器件在最低器件时钟频率下执行零延迟、然后重新计时 SYSREF。  这与在 SYSREF 频率下执行 ZDM 的方法不同。  当在 SYSREF 频率下进行 ZDM 时,如果您仍然希望所有 SYSREF 在完全相同的时刻发生(而不仅仅是在相同的 LMFC 边沿发生-- JESD204B 同步的唯一要求)、则需要同时从所有下游 LMK04828器件请求 SYSREF。

    [引用 USER="Shekhar Kulkarni]]我很清楚、如果我们为所有 LMKs 提供单源参考时钟、每个 LMKs 的 DCLK 都将同相。 但每个 LMK 的 SDCLK 是否会同相? [/报价]

    如果使用 SYSREF 分频器作为反馈频率、并且基准频率与 SYSREF 频率相同、则 SDCLK 将同相、但通过在 SYSREF 数字或模拟延迟调整编程字段中编程不同的延迟而产生的可能的相位变化除外。

    [引用 USER="Shekhar Kulkarni"]根据  的说法,每张卡的加电或寄存器编程可能会有变化,您不知道 LMK04828 R 分频器阶段将是什么。  LMK04828 也无法重置 R 分频器相位[/报价]
    请注意、如果您需要复位 PLL R 分频器、LMK04832可以复位 PLL R 分频器以实现相位确定性。

    73、
    Timothy