This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:LVDS 和 LVPECL 输出之间的输出偏斜

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00308, LMK00304EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979794/lmk00308-output-skew-between-lvds-and-lvpecl-outputs

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件:LMK00304LMK00304EVM

LMK00308和 LMK00304的输出偏斜规格 t_SK (O)仅对相同的缓冲器类型有效、例如 LVDS 至 LVDS。 在同一器 件上、您是否有 LVDS 输出到 LVPECL 输出的任何偏斜数据、这优于从 t_PD_LVDS 和 t_PD_LVPECL 之间的最坏情况差异(即[-340..420] ps)计算得出的差值、而 t_SK (O)则低至50ps? 只要温度相同(相同的裸片)且负载相似、人们可能会期望比这更好。

此致、

托尔施泰因·桑德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torstein、

    遗憾的是、我们没有针对不同输出格式的任何偏斜数据、但可以放心地假设 LVDS 和 LVPECL 输出之间的 t_SK (O)为:

    最小值= 20ps

    典型值= 40ps

    最大值= 60ps

    通过找到 LVDS 传播值与 LVPECL 传播值之间的差异(如您所述)、可以找到这些值。 我们可以假设输出偏斜将是这些值的差异、因为两种输出格式的传播延迟都是在相同的测试条件下发现的。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我假设这些值是同类型输出之间+/-50ps 偏差之外的值、因为后者的不确定性高于 [20..60] ps 范围的不确定性。 但是、与传播延迟之间的最坏情况差异相比、这仍然是一个很大的改进。

    此致、

    托尔施泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torstein、

    除了同类型输出之间的+/- 50ps 偏斜之外、我提供的值也不会出现。 输出偏斜是任意两个输出之间的传播延迟差、因此从 LVDS 传播延迟中减去 LVPECL 传播延迟将为您提供最小、典型和最大输出偏斜。 我在下面提供了 LVDS 和 LVPECL 传播值、因此您可以看到我用于查找20ps 最小输出偏斜、40ps 典型输出偏斜和60ps 最大输出偏斜的值。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    很抱歉、但我的推理有问题。

    首先、对于两个相同类型的输出、偏斜为+/-50ps、即当另一个输出为基准时、一个输出的不确定性范围为100ps。 但与 LVPECL 输出相比、LVDS 输出应延迟20至60ps、即不确定性范围仅为40ps、远小于前者。 我发现很难相信,不同类型的产出比两种同等类型的产出所带来的不确定性少。

    其次、如果该方法有效、它还应适用于同一类型的两个输出、但这会产生零偏移。

    此致、

    托尔施泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torstein、

    我们将获取 LVDS 和 LVPECL 输出之间的输出偏斜测量值、并在获得结果后返回给您。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torstein、

    在我们的实验中执行测量后、我们确定了 LMK00304EVM 电路板上 LVDS 输出和 LVPECL 输出之间的典型输出偏斜约为30ps (如下图所示)。 我们测量的平均值显示在延迟行(图像底部)中 mu 的右侧、标准差显示在 sigma 旁边。

    对于我们在实验中使用的 LMK00304EVM 电路板、这两种格式之间的输出偏斜似乎在5ps 至60ps 范围内存在差异。 由于这是一个小样本大小、很难得出实际最小值、典型值和最大值的结论、但可以安全地假设我在第一个帖子中呈现的值是 LVDS 和 LVPECL 输出之间合理的输出偏斜值。 从这个较小的样本大小来看、它显示最小值= 0ps、典型值= 30ps、最大值= 60ps。

    下面也是两种 LVPECL 输出格式之间的典型输出偏斜图像。 您可以看到、典型值约为20ps、这与我们的数据表值一致。  我们测量的平均值显示在延迟行中 mu 的右侧(图像底部)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您进行测量!

    当我们使用这些值来确保我们满足设置和保持时间时、这是计算中使用的最小值和最大值。 根据测量结果、LVPECL 至 LVDS 偏斜似乎集中在30ps 左右。 由于数据表中的最大偏斜(+/- 50ps)在整个温度范围内有效、并且不仅限于几个样本、因此可以将其用作基极、 但偏移为30ps、即[-20..+ 80] ps、可能需要额外的10ps 或20ps 裕度、以确保安全。

    顺便说一下、20ps 的延迟对应于大约3mm 的 PCB 布线长度、而 LMK00304的封装尺寸为5x5mm。 因此、可以假设同一类型的输出之间的偏斜很大程度上可以归因于器件内不同的信号路径长度。 请参阅两个 LVPECL 输出之间的测量。

    此致、

    托尔施泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torstein、

    已商定、请继续使用最小值-20ps、典型值30ps 和最大值80ps 作为 LVPECL 和 LVDS 输出之间输出偏斜的粗略近似值。

    此致、

    起亚拉赫巴