请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我们在设计中使用 LMX2594。
我们最初将其从稳压器连接到+3.3V、但我们有一些电源限制。
我们正在考虑直接从我们的+3.3V 系统电源使用 LMX2594、这不能保证是干净的。
我们会对电容器等进行一些滤波
在 LMX2594数据表中、可以看到该芯片具有板载 LDO。
我们的问题是:我们从 LMX2594上的 LDO 获得了多少电源抑制? 您是否建议在未使用外部 LDO 清理的电源电压上使用它?
您是否有关于电源抑制等的信息?