This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:内部 LDO 的电源抑制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980885/lmx2594-power-supply-rejection-of-internal-ldo

器件型号:LMX2594

我们在设计中使用 LMX2594。

我们最初将其从稳压器连接到+3.3V、但我们有一些电源限制。

 

我们正在考虑直接从我们的+3.3V 系统电源使用 LMX2594、这不能保证是干净的。

我们会对电容器等进行一些滤波

 

在 LMX2594数据表中、可以看到该芯片具有板载 LDO。

我们的问题是:我们从 LMX2594上的 LDO 获得了多少电源抑制? 您是否建议在未使用外部 LDO 清理的电源电压上使用它?

您是否有关于电源抑制等的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们没有电源抑制规格、我们使用一些直流/直流电源验证了内部 LDO 性能。 我们的结论是、LMX2594非常适合直流/直流电源。

    我认为内部 LDO 非常高效地过滤电源的低频宽带噪声和离散杂散。  

    然而、输出缓冲器需要 Vcc 的外部上拉、我们最好将它们上拉至一个干净的电源。