This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:将 CDCE6214用于 PCIe 时钟分配器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980396/cdce6214-use-cdce6214-for-pcie-clock-distributer

器件型号:CDCE6214

大家好、团队、

客户正在考虑将 CDCE6214用于 PCIe 时钟 到 LVDS 的转换器。

输入:100MHz (PCIe 差分时钟100MHz)

输出:  250MHz LVDS 输出

这是否可以使用 CDCE6214?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-San、您好!

    我只想确认、PCIe 时钟输入信号将是 HCSL 信号吗? 通常、该信号介于0V 至0.75V 之间、而 CDCE6214需要 0.8×VDD_REF 的 VIH。 如果没有显著的电压电平位移、这是不可接受的。

    尽管输入可能会有困难、但如果能够实现适当的输入电平、CDCE6214绝对可以产生250MHz LVDS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki