This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:推荐安装的振荡器

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/977184/lmx2694epevm-recommended-oscillator-to-populated-on

部件号:LMX2694EPEVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594EVM

此时、我使用微控制器的 PLL 来生成100MHz

我知道这不 是一个可重用的参考、但它使事情保持正常

您能不能也建议使用一个焊盘(靠近 Y1)来拉3、3 V 电压  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanny、您好!

    任何7mmx5mm XO 都可以适合该板。 您可以选择单端输出或差动输出 XO。 EVM 用户指南的表4介绍了如何填充 EVM 以匹配 XO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    从表4中: 根本不存在 R24和 C34点的焊盘  

    我想在 LMX2694EPEVM 上填充 XO 会有一些不好的地方(这就是为什么 TI 没有在 XO 上发布产品 )。 因此,我认为 ,这项工作没有任何7mmx5mm fullfil。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanny、您好!

    R24和 C34位于电路板的底部。

    高性能 XO 的交货周期很长、电源有时不稳定、这就是我们不在电路板上放置 XO 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了它们!

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    大多数商用/经济实惠的冷冻小瓶(50MHz)有4个垫、与评估板中的6个不同。

    当然、在订购晶振之前、我希望有一个布局(Altium、...) 以查看焊盘尺寸

    是不是可以偷的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanny、您好!

    您可以使用 LMX2594EVM 设计文件、它具有相同尺寸的 XO。