请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 对于1PPS 分布、我至少需要10个 LVPECL 输出和单独的相位调整。 LMK0482x 器件具有这些特性、但 Fin 最小频率规格为1KHz (Fin 交流耦合)。
如果我在直流耦合模式下使用 Fin、LMK0482x 器件在分配模式下能否以低至1Hz (1PPS)的频率运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于1PPS 分布、我至少需要10个 LVPECL 输出和单独的相位调整。 LMK0482x 器件具有这些特性、但 Fin 最小频率规格为1KHz (Fin 交流耦合)。
如果我在直流耦合模式下使用 Fin、LMK0482x 器件在分配模式下能否以低至1Hz (1PPS)的频率运行?