This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:分压方法

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980420/lmk00105-voltage-dividing-methods

器件型号:LMK00105

大家好、团队、

我收到了客户关于如何使用时钟驱动器 LMK00105SQE/NOPB 的问题。
如果您能回答以下问题、我们将不胜感激。

使用条款
・VDD = 3.3V
・VDDO (对于 Banka、Bankb)= 1.8V
μ・使用 CLKIN (未使用 OSCIN)
CLKIN 的输入为・27MHz LVCMOS3.3V

问题1)
由于输入为3.3V、我认为有必要对电压进行分压、但数据表图6和图7中有两种方法[交流或直流耦合]。 在使用条件下、这两种方法是否存在任何问题?

问题2)
图6:交流耦合方法中信号的两端是否需要0.1uF 电容? 我认为在接收端有一个就足够了。

问题3)
图7:在直流耦合方法中、如果 Rs 的电阻值与交流耦合大约50Ω Ω 类似、是否可以?

问题4)
图7:直流耦合方法中是否有 VBB 范围调节?

问题5)
图7:在直流耦合方法中
是否可以调整​​RB1和 RB2的电阻值、以便 CLKIN *的电压值为 VBB (= 3.3V / 2 * 0.5 = 0.825V)?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryotaro、

    A1。 两种配置都可以正常工作。 图6中的配置是首选配置

    答2. 我同意、只将其放置在接收器上就足够了。

    答3. 通常根据输入驱动器的输出电阻 R_OUT 设置 Rs。 设置 Rs = 50ohm - Rout 以匹配50ohm 传输线路。

    A4。 您可以将 VBB 设置为接收器输入电压的中点。 图7假设驱动器输出具有高 VO 和低 GND。 50欧姆端接将使 LMK 输入端的信号从 VO/2摆动到 GND、因此 VBB 将设置为(VO/2 - GND)/2 = VO/4。

    问题5. 是的、这对于3.3V CMOS 输入是可以的。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道