This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:备用电源电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, BQ3285, BQ32000, BQ4802Y, BQ4845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980413/bq32002-backup-supply-current

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件: BQ3285BQ32000BQ4802YBQ4845

尊敬的 TI 团队

我们考虑 BQ32002的客户正在寻找一款具有比 BQ32002低得多的备用电源电流的 RTC 产品、以进一步延长备用电池的使用寿命。

我已 μA、对于 BQ32002、没有备用电源电流小于0.9 μ A (典型值)的 TI RTC 产品。
是否有任何其他产品符合上述要求?
(此外、如果除 RTC 产品之外有任何其他符合上述要求的产品、如果您能告诉我、我将不胜感激。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    有些 RTC 器件具有较低的指定备用电源电流、但它们比 BQ32002旧得多、并且会有其他差异、例如串行/并行编程、而不是 I2C。 这些器件包括 BQ3285、BQ4802Y 或 BQ4845、其备用电流小于500nA。 但是、TI 目前不提供任何电流较低且与 BQ32000类似的 RTC。

    此致、
    通道