This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:CDCM6208V2G

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978063/cdcm6208v2g-cdcm6208v2g

器件型号:CDCM6208V2G

我使用 CDCM6208V2RGZR 为 TMS320TCI6638生成时钟。   CDCM6208V2RGZR 的输入是25MHz 晶体、连接到 PRI_REFP/N

两 个 CDCM6208V2RGZR 的输出分别为:Y0/Y2、100MHz、Y5/Y6、156.25MHz 和 Y7、Y2/Y3为122.88MHZ、Y5/Y6/Y7为100MHz。

当我加电时、所有频率都是正确的、但在大约30秒后、所有频率将下降至大约94%。  

我使用示波器观察输出频率,波形即使频率错误也非常稳定。

我配置状态引脚为 PLL_LOCK、STATUS0引脚未 上拉。

我 测量 CDCM6208V2RGZR 的功率,它为3.35V。   我认为电源 正常。

我 使用 5M2210ZF256I5N 通过  SPI 控制 CDCM6208V2RGZR、我使用的 VHDL 代码是可以  的、因为我使用相同的代码来控制其他电路板的 CDCM6208V2RGZR、从而成功生成时钟频率。

两个电路板的原理图相同、但布局稍有不同。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供的信息、这将有助于我们的分析、以澄清问题-您看到在加电30秒后频率下降6%?

    您还会在"未上拉"中指示 PLL_LOCK、STATUS0引脚、这是否意味着"0"? 在这种情况下、PLL 未锁定。 请参阅第10.4.3节 "状态引脚定义"、以了解更详尽的带有说明的表格。

    您是否通过控制器具有回读功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说我没有在 STATUS0上拉、但它是高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100MHz 的频率将下降至94MHz、156.25MHz 将在30秒后下降至146MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这显然是在当时发生变化的,我不确定是什么。 一些想法是:

    检查晶体、这将继续正常运行。

    2.检查多个状态检查引脚-请参阅表6: CDCM6208V2G 状态引脚定义列表 -确保读回寄存器位

    请查看 E2E 上提供的有关调试 PLL 锁定的文档- 此处

    4.尝试使用其它装置以查看这是否一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了环路滤波器的电容器、工作大约10分钟、然后再次失败。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    它看起来问题来自热。 如果我使用撒布机冷却芯片、PLL 将锁定。 我们确实将输入振荡器从 FXO-LC538更改为 DSC1123BI2。 您认为这是问题吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这听起来像是您的环路滤波器设置应该被验证-请查看数据表的表5以了解建议的设置。

    如果需要有关 PLL 或环路滤波器的其他信息、请观看 TI.com 上 TI 高精度实验室"支持与培训"下的视频。

    如果需要其他帮助、还可以使用环路滤波器计算器工具。

    请在调试期间继续使用其他信息进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送 环路滤波器计算器工具。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    这里是 :环路滤波器计算工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    希望这对您有所帮助!

    请注意、我将关闭此主题。 如果需要、可以随意打开另一个线程。