This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:锁定检测问题。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975897/lmx2571-lock-detect-issue

器件型号:LMX2571

大家好、

好的、当通过  SPI 总线将 LMX2571与 stm32f411vet6微处理器搭配使用时、客户会遇到不稳定的锁定检测。

我将复制下面的查询。

"

我使用您的完美 IC、名为 LMX2571 NJKR

该 ı 器通过 SPI 总线协议与我的 stm32f411vet6微处理器进行通信、但遇到了一些不稳定的锁定检测问题。

如图所示、有两个部件 lmx2571、它们通过 SPI 与 STM32微处理器进行通信

PLL 设置配置是正确的,但接近一侧(lmx2571的支持组件可能会导致此问题? 这是可能的吗?

其他问题。
lmx2571有自己的内存来保持 PLL 配置? 或者每次加电和断电时通过 SPI 进行这些配置?

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我不知道我如何帮助您了解您提供的信息。 您能得到一些与合成器相关的信息供我们猜测吗?

    合成器具有一些存储器、可在保持 Vcc 的情况下保持配置。 Vcc 上电将触发内部 POR、以将所有寄存器设置复位为器件默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    好的、我刚刚收到了客户的回复。 我现在不想了解任何信息。 我将复制下面的回复。

    " 我 ı lmx2571njkrt 锁定问题,合成器每次上电和断电时有3个语句(请参见图片)
    ı 如何解决该锁定状态问题?

    根据软件(多路复用器输出引脚10。 IC 的引脚)锁扣 A 或锁扣 B 应该较高,但有3项语句

    1- LOCDET A =3.3伏、LOCDET B =3.3伏(这是异常的)
    2-LOCDET A =3.3伏且 LOCDET B =0VOLT (这是正常的,但并不总是如此)
    3-LOCDET A =0伏且 LOCDET B =3.3伏(这是正常情况、但比语句2更少)
    那么、为什么多路复用器输出10。 引脚在两个 lmx2571 (语句-1)上看起来很高?

    ı 如何解决该锁定问题

    "

    根据客户、他们无法添加更多信息。

    此致、

    梅纳德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我对他们的产品的运行方式不感兴趣、我想知道他们是如何操作我们的产品的- LMX2571。 如果我没有任何信息对 LMX2571的操作进行重新分级、我将无法帮助解决他们的问题。

    感谢您的参与、请帮助您配置 LMX2571的硬件和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    关于客户使用的原理图和代码、我可以直接将其发送给您吗? 据他们说,这是保密的。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    请通过电子邮件联系 Noel 或我 不应在公共领域共享客户信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的、我在去年2月12日发送了电子邮件。  

    如果您希望客户提供其他信息、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    原理图看起来不错。  

    以下是我对寄存器设置的反馈。

    {0x2F、0x6000}、-> 0x0000 (请尝试不要抖动)

    {0x23、0x1805}、-> 0x1807 (RFoutTX 类型应为推挽式)

    {0x06、0x8D63}、-> 0x8C65 (CHDIV1 x CHDIV2不能等于40、否则我们无法获得16x MHz 输出。 当 PLL_R_PRE = 1时、MULT 不能等于3。)
    {0x05、0x0101}、->0x0102 (更改 PLL_R_PRE = 2以满足 MULT 的输入频率要求)
    {0x03、0x1200}、-> 0xA600 (为了使相位噪声更好、我建议设置 PLL_DEN = 960000)

    通道 A 频率

    {0x04、0x3015}、-> 0x301A (我降低了 FPD 频率、因此 PLL_N 变为26)
    {0x03、0xA600}、->将该寄存器移动到通用同步寄存器中、对于所有必要的输出频率、PLL_DEN 通常是固定的。
    {0x02、0xC6C0}、-> 0x9660 (对于通道 A 频率)
    {0x01、0x7A2D}、-> 0x0E0E (针对通道 A 频率)

    通道 B 频率

    {0x04、0x3017}、-> 0x301B (我降低了 FPD 频率、因此 PLL_N 变为27)
    {0x03、0xA600}、->将该寄存器移动到通用同步寄存器中、对于所有必要的输出频率、PLL_DEN 通常是固定的。
    {0x02、0x2559}、-> 0x0FA0 (用于通道 B 频率)
    {0x01、0x7A06}、-> 0x0E00 (用于通道 B 频率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的回答。

    我已向您发送了一封有关客户回复的电子邮件、您能否收到该邮件。 我接到指示,我无法 在论坛上发表这篇文章。

    期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们关闭此帖子并继续通过邮件发送。