This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:真空和 VCO 类型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980108/lmx2582-vacuum-and-vco-type

器件型号:LMX2582

您好!

LMX2582是否可用于真空环境?  LMX2582中包含哪种类型的 VCO?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    LMX2582使用将在真空中工作的 LC-VCO 内核。 加压/真空运行之间的最大差异是热瞬态曲线(无对流)、因此、如果器件温度快速变化、您可能会在温度补偿跟踪变化的器件温度时看到略微夸大的瞬态响应。

    要明确:我要区分地面真空(通过泵或其他机制产生的)和外星真空。 LMX2582可用于地面真空。 地外真空还有额外的辐射注意事项、这些因素通常表现为瞬态 VCO 噪声、但对于更高能量的辐射、可能还有其他与所包含的数字电路相关的问题、例如 VCO 校准寄存器自发翻转位。 如果你的问题是一种绕道询问装置是否可以在外星环境中运行的方式、我只提到所有这些问题;真空不会带来问题、但其他环境因素可能会带来问题。

    此致、