This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODELOADER:关于使用 CodeLoader 上的 USB2ANY 更新固件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER, LMK03000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979844/codeloader-about-update-firmware-with-usb2any-on-codeloader

器件型号:CODELOADER
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMK03000

您好!

关于使用 CodeLoader4上的 USB2ANY 更新固件、我的客户提出了一些问题。

它们将用于具有 USB2ANY 的 LMK03000EVM。

首先启动 CodeLoader4、然后显示更新固件按摩。

(CodeLoader 用户指南(SNAU083A)第4页)

他们尝试更新固件、但中间是 stopped.in。

 


 

(问题)

(1)他们使用的 PC 操作系统是 Win10 64位。 更新固件时是否有任何问题?

根据以下主题、USB2ANY 驱动程序仅支持32位操作系统。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/942103

CodeLoader 上的 USB2ANY 是否不支持64位操作系统更新?

是否需要 USB2ANY 驱动程序来使用 CodeLoader 更新固件?

 

(2)您能否就更新固件提供一些建议?

根据以下主题、他们建议使用 USB2ANY 固件加载程序、而不是 CodeLoader。

这是否也是有效的解决方案?

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/548242

 

(3)根据其更新固件消息、将更新 V2.8.2.0固件。

但 CodeLoader4文件夹 USB2ANY Firmware Loader 中的固件版本为 v2.7.0.0

应使用哪个固件进行更新?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    提供的 USB2ANY 固件加载程序通常不是必需的、因为它仅用于支持传统器件。

    LMK03000在 TICSPRO 软件上提供。 此 GUI 将是供客户使用的简单得多的解决方案。

    有关 TICSPRO 的链接、请参阅以下签名中的链接。