This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:在 TICS Pro 中找不到 LMK61E08

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08, LMK61E0M, LMK61E2, CODELOADER, LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978726/lmk61e08-cannot-find-lmk61e08-in-tics-pro

器件型号:LMK61E08
主题中讨论的其他器件: LMK61E0MLMK61E2CODELOADERLMK61E2EVM

大家好、

9.2.2.3器件编程一章中的数据表显示:

"EVM 软件 TICS Pro/Oscillator 编程工具可用于使用所需配置对器件进行编程。"

但我在 IT 工具 v1.7.2.0版中找不到器件 LMK61E08。

备选方案:

在软件工具 TICS Pro/Oscillator 中、我只找到了 LMK61E0M 器件。 是否也可以对 LMK61E2器件进行编程? 或者、我是否需要 Code Loader 4程序来执行此操作(数据表中也有这样的说明)?

代码加载器4感觉非常不好。 当我选择  LMK61E2部件时、程序崩溃、并显示错误消息:"run-time error '6':overflow"。

有人可以提供帮助吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    对于 LMK61E08、您可以使用 Codeloader 上存在的 LMK61E2配置文件- 寄存器映射完全相同、只是引脚数/分配不同。 但是、一旦您建立通信、您就可以使用 GUI 进行编程。  

    正确的是、该器件没有发布的 TICSpro 配置文件。  

    Codeloader 是否每次都崩溃? 它是一个较旧的软件、可能尚未保持最新。 我将在 TICSpro 上为您获取配置文件。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    Codeloader 是否每次都崩溃?

    是的、我启动程序、在选择 LMK61K2器件后、程序崩溃、并显示消息"Run-Time Error '6' Overflow"。

    注意:我只启动程序、并且没有将评估板或组件连接到 PC

    我将在 TICSpro 上为您获取配置文件。

    这听起来不错。 在以下主题中、您的同事 Noel Fung 说、与 TICSpro 和评估板 LMK61E2EVM 一起工作始终是可能的。 您可以确认这一点吗?

    e2e.ti.com/.../871703

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    是的、没错。 您可以在未连接任何器件的情况下使用 TICSpro 生成配置。  

    好的、让我弄清楚如何与您共享 TICS 概况。  

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我认为,你还没有回答一个问题:

    这听起来不错。 在以下主题中、您的同事 Noel Fung 说、与 TICSpro 和评估板 LMK61E2EVM 一起工作始终是可能的。 您可以确认这一点吗?

    好的、让我弄清楚如何与您共享 TICS 概况。

    您可以在此处向我发送一封私人邮件吗? 然后、我将使用我的电子邮件地址进行回复。

    提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    我误解了您的问题、因为在未连接部件/EVM 的情况下可以使用 TICSpro。 因此、我的答案是:  

    • "是的、没错。 您可以使用未连接任何器件的 TICSpro 生成配置。"

    但现在重新阅读、这不是您的问题。 问题到底是什么? 是否可以将 TICSpro 与 LMK61E2 EVM 配合使用?

    答案是 肯定的。 您只需拥有在 TICSpro Web 版本上不可用的正确配置文件。 我已将配置文件附加到此帖子。 请按照以下步骤打开配置文件:  

    1. 打开 TICSpro  
    2. 转至"Select Device"(选择设备)菜单项、然后单击"Import User Device"(导入用户设备)
    3. 选择我在下面附加的 zip 文件作为用户设备(请勿解压缩此文件)  

    只要您与器件正确建立连接、此 LMK61E2配置文件也可用于 LMK61E08编程。  

    谢谢、此致、

    Amin  

     e2e.ti.com/.../LMK61E2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    非常感谢您的回答。

    现在、所有问题都已得到解答、我可以继续。

    祝你度过美好的一天