This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:使用 PFD 输入和外部混频器的 LMX2820EVM

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979309/lmx2820evm-lmx2820evm-using-pfd-input-and-external-mixer

器件型号:LMX2820EVM

您好!

这个问题似乎与我遇到的问题有关、我无法使用反馈混频器将内部 VCO 射频输出混合回 PFD 输入引脚。  我将按如下方式设置 R57和 R15:

R57 = 0x0000

R15 = 0x2601

这些设置与在 GUI 中选择相应反馈路径时在 TICS 中生成的设置相同。  就我所能说的、这会设置单个 PFD。

当我断开 RF 反馈时、同步不会失去锁定。

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我看到您有另一篇类似问题的文章、我将关闭这篇文章并回复这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel -我将检查这个特定的线程是否已解决、但它在另一个线程中仍在进行中。