This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:应用报告 SNAA336

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979108/lmx2595evm-application-report-snaa336

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、团队、

我的客户正在努力复制 文档中显示射频频率与时间关系图的图39-41 (https://www.ti.com/lit/an/snaa336/snaa336.pdf)。 他们正在尝试使用 LMX2595EVM 、并想知道用于生成这些图的设备/软件。 您能否与我们分享所使用的设备/软件?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们使用 E5052B 来获取瞬态响应。  

    在大多数情况下、我们使用 USB2ANY 来控制 EVM。 USB2ANY 的 SPI CLK 速率仅为125kHz、不可配置。 应用手册中需要更高 SPI CLK 速率的一些数据使用数据发生器 DG2020A 来控制 EVM。