This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在申请 PLL 和 VCO 组合解决方案

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2571, LMK03318, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978181/we-are-requesting-for-a-pll-and-vco-combination-solution

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572LMX2571LMK03318LMK04208

您好!

我们要求 PLL 和 VCO 组合具有以下规格:

1)输入频率:7.68MHz

2) 2)输出频率:16.384MHz

3)时钟输出数量:4 (如果4不可用、则正常)

我们有一个 NXP "MC145170"的 PLL 频率合成器器器件、该器件现已停产、因此我们正在寻找功能等效的器件。 我已附上原理图的屏幕截图 供参考。

e2e.ti.com/.../PLL.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    这是否会出现在新的原理图/PCB 中、或者您是否正在寻找引脚兼容的器件?

    仅提供他的信息、我们就有许多可用选项。 您能帮我更好地了解该器件的应用吗? 它是否会用于医疗、汽车等领域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们正在重新设计电路板的相位。

    如果您可以建议使用引脚兼容的替换器件、这将非常有用。  

    如果不可用、请建议功能等效的器件。

    此部件将用于 PLCC 设备的电信应用(电力线载波通信)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    'CCC145170'器件是一款具有串行接口的 PLL 频率合成器、采用 TSSOP-16或 SOG-16封装。 提供的频率合成器不是16引脚封装。 请使用 LMX2571 (36引脚)、LMX2594 (40引脚)或 LMX2572 (40引脚)。

    我认为大多数时钟感应器可以很好地满足以前的功能需求。 请参阅 LMK03318、LMK04208或 LMK04906B。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您分享的器件上查找我的以下问题:

    1) 1)该 PLL 具有内部 VCO、或者我们是否需要连接外部 VCO

    2) 2)时钟的每个输出都可以生成独立的频率?

    3) 3)我们需要为4个 ADC 提供时钟、是否需要将每个时钟输出连接到单个 ADC 或单个输出可以驱动4个 ADC

    4) 4)我们需要提供16.384到4个 ADC 的时钟、因此单个 PLL 可以实现这一目的。

    5) 5)单个 IC 可以替代我们的电流电路部分(PLL+ VCO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    由于所需频率与所有输出相同、因此只需一个 PLL 设置。

    2.在 PLL 之后可能有后分频器和/或单独的输出分频器。

    3.我不能就此发表评论,因为我不知道 ADC 的要求。 我假设 ADC 需要一个干净的时钟、在这种情况下最好使用单独的输出。

    4.参见#1注释。

    我们有许多时钟发生器可以解决这一需求。