This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:在哪里可以找到配置文件?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMK61E0M, LMK61E2, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978730/lmk61e2evm-where-i-can-find-the-profile

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件: LMK61E0MLMK61E2CODELOADER

您好!

在哪里可以找到  TICS PRO 中的 LMK61E2EVM 配置文件?

在下:选择 Device -> Oscillators

我只找到了 LMK61E0M

TICS Pro 版本为 v1.7.2.0

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    LMK61E2有一个 Codeloader 配置文件。  

    谢谢、此致、

    Amin