This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:正弦波输入-gt;方波输出

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978297/cdclvc1103-sine-wave-input---square-wave-output

器件型号:CDCLVC1103

我尝试将100MHz 正弦波从 OCXO 转换为100MHz 方波、然后扇出到3个信号路径。   我之前一直在使用 CDCLVC1103来实现这一目的、但我看到的大部分内容是将输入讨论为方波。  是否有任何进一步的信息、我是否可以使用此部件来完成"平滑"任务?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    该器件是扇出时钟缓冲器、这意味着它将提供相同输入的附加输出。

    "启动"任务最好使用利用利用利用锁相环(PLL)的时钟发生器来完成、如果需要任何特定输出、请告知。

    请告知是否需要100MHz OCXO 晶体或可以将其更改为其他频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦-

    感谢您的回复。

    100MHz OCXO 正是我的设计所提供的、该频率已设置、不可调。

    我找到了 TI 的一些正弦-方波 IC、但遗憾的是、它们在52MHz 最大输入时会增加。

    在输出方面、我希望将正弦波平方成 LVTTL (3.3至0V)信号、然后将其提供给 CDCLVC1103以进行分配。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    根据 CDCLVC1103数据表、所需的压摆率介于1V/ns 至4V/ns 之间、使用 CDCLVC1103时、只要您可以将信号"升高"到该范围、就可以正常工作。

    OCXO 输入应可以通过 CLKIN、FIN 等大多数输入引脚使用

    为了便于使用、请考虑使用具有 LVCMOS 输出或可配置输出的时钟发生器。