This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从441Khz 到192Khz 的音频时钟发生器芯片

Guru**** 2819305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/977955/audio-clock-generator-chip-from-44-1khz-to-192khz

主题中讨论的其他器件:LMK05028LMK05318B

您好!

德州仪器(TI)目录中是否有一个音频时钟发生器(MCLK、SCL、WS)芯片,其采样率为441Khz 至192Khz? 控制可以是 HW 或 I2C。

我找到了一些器件、但最大采样率为96kHz。

此致

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Loïc、

    为了澄清这一点、WS 用于 I2S 功能、而不是 I2C。

    您正在寻找的 ADC 不是时钟发生器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道。 我谈论的是硬件或 I2C、以便在时钟发生器上选择采样频率。

    我正在寻找一个时钟发生器来驱动44.1至192kHz 范围内的多个 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Loïc、

    感谢您的验证。 我会仔细检查您计划使用的 ADC 时钟输入是多少、因为采样频率可能不同。 我们的大多数时钟发生器处理的频率要快得多、因此不会进行如此远的分频。

    我建议查看我们提供的网络分析器、特别是具有多个输出的 LMK05028或具有每秒1个脉冲的单输出且能够满足多个器件需要扇出缓冲器的频率需求的 LMK05318B。 可以根据 ADC 所需的输入来选择扇出缓冲器、因为 LMK05318B 输出也是可编程的。