This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555CMMX/NOPB

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978035/lmc555-lmc555cmmx-nopb

器件型号:LMC555

你(们)好

我的客户正在使用555计时器"LMC555CMMX/NOPB"、他希望知道该 IC 在单稳模式下可生成的最小单脉冲。

他需要1纳秒的单脉冲宽度。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在我们的前应用工程师发布的有关单稳运行的最常见问题的链接(如下)中找到。 有一个表格指出最小输出脉冲为1us。  我已与他联系,以了解这些数字是如何确定的。  

    e2e.ti.com/.../857914

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已确认所提供表格中的结果是这些器件的测量值。 1us 是可实现的最小单脉冲。