This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单端削波正弦波源的时钟参考终端

Guru**** 2552870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/978020/lmx2594-clock-reference-termination-for-single-ended-clipped-sine-wave-sources

器件型号:LMX2594

您好!

我们希望在项目中使用您的 LMX2594频率合成器之一。 我想知道您是否可以帮助解决技术问题?

遗憾的是、我们在电路 LMX2594合成器中的原型没有我们所期望的相位性能。 其中一些原因是电源布局布线、经过修订的电路使用更好的接地平面和低压降稳压器来帮助确保清洁电源。 理想情况下、我们将使用具有良好相位噪声的100MHz LVDS 1ppm TCXO 作为频率基准。 我们尝试了多种类型、单端和差分、但在8.2GHz 输出下仍然没有获得良好的相位噪声性能。 他现在希望使用剪切正弦波 Rakon 器件。

 其负载要求为:

负载电阻= 10千欧

负载电容= 10pF

需要0.1uF 交流耦合电容器可以满足这些要求吗?

如果是、您会建议采用什么配置?

非常感谢您提供的任何帮助。

此致

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在100MHz 时、正弦波、削波正弦波和方波之间的压摆率不大、压摆率不应成为相位噪声的障碍。 在这种情况下、基准时钟的相位噪声变得很重要、尤其是当您对近端相位噪声感兴趣时。

    通过 TCXO、您可以将其直接交流耦合到 OSCINP 引脚、OSCINM 引脚可交流耦合到接地。