This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:CDCLVD2102RGTT 的最高工作结温

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976416/cdclvd2102-the-max-operating-junction-temp-of-cdclvd2102rgtt

器件型号:CDCLVD2102

CDCLVD2102RGTT

我想知道 CDCLVD2102RGTT,的最高工作结温我只能看到 环境•医疗成像温度 –40°C 至85°C。

请告诉我  最高工作结温  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    CDCLVD2102RGTT 的最大工作结温可使用以下公式计算:

    TJ = TA +(RθJA ×P_D)

    环境温度最大值显示为85C、结至环境热阻显示为51.3C/W、假设启用所有输出、最大功率为0.278W。

    这意味着最大工作结温为99.3C、~100C。 使用所有输出为器件加电在较高频率下与~14-15C 相关、请注意、这是800MHz 的最大差分频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的友好回答,您能告诉我如何达到0.278W 的值,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    建议的最大工作电压为2.625V、而最大电源电流为106mA、 因此在最大推荐条件下可产生0.27825瓦的功率。

    功率(W)=电压(V)*电流(A)