This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592#39;s 电阻器关于 R68、R69和 R70

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/977609/lmx2592-lmx2592-s-resister-about-r68-r69-and-r70

器件型号:LMX2592

尊敬的所有人:

我想询问电阻器设置的 R68、R69和 R70。

在数据表中、 我找不到 R68、R69和 R70电阻器的说明和设置。

但是、 在 LMX2592控制软件的日志中、日志的值为 R68、R69和 R70。

必须设置三个电阻器 LMX2592吗?

请确认。

此致、

Haru、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seita-San、

    这些是只读回寄存器、我们不需要为它们编程一个值。