This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338EVM:启动后无输出

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975957/lmk00338evm-no-output-after-startup

器件型号:LMK00338EVM

您好!

我们将使用具有差分输入的 LMK00338EVM。  我们能够在使用内部生成的 clk 时看到干净的输出、但在使用输入信号时、我们无法在启动后看到输出。

我们将 ClkIn0+/-用于输入、将 ClkoutA0+/-用于输出。  我们移除了 R24并使用50Ohm 电阻器填充了 R30和 R23。

以下是缩小视图:

放大:

这是我们的输入时钟:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heather、您好!

    在电路板上所做的更改中、我可以看到您已将输入类型从 LVDS 更改为 HCSL。 这两种是差分输入类型、您能不能告诉您为什么需要进行更改?

    前面还提到过、您使用"内部生成的时钟"有一个正常工作的输入、我想您是说25MHz 的板载晶体是这样吗?

    您提供的输入信号也仅显示差分信号的1端、请提供差分信号的图像、因为我们从输出信号中可以看到、这些信号似乎不是同相的。

    如果您已从输入选择从 OSCin 更改为 CLKIN、请注意也需要对正确的位进行编程。 请查找表2:输入选择以确认其编程正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heather、您好!

    请参阅之前的回答、了解一些一般性指导以及有关设置的先前问题。

    如果需要其他信息、请随时答复或在 E2E 上提出另一个问题。