Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
您好!
是否有人能够清楚地定义 LMK04828中 SYNC 和 SYSREF 分频器的功能
以及主 LMK SDCLKout 驱动的同步脉冲重新计时如何使从 LMK 与主 LMK 的 DCLKout 同步?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shekhar、
SYSREF 分频器对 VCO 频率进行分频、以创建 SYSREF 输出频率、该输出频率可用作 JESD204B 系统中多个器件的通用计时参考。
有关 LMK04828的 SYNC/SYSREF 功能的更多说明、请参阅 LMK04828数据表的第9.3.1和9.3.2节。 以下链接提供了有关 SYNC/SYSREF 功能的更多见解: 了解 JESD204B 子类和确定性延迟
LMK04828 SYSREF 分频器为 D 触发器计时、该触发器使用适当的多路复用器设置接受 CLKin0或 SYNC 引脚的输入。 该 D 触发器的输出可通过 SYSREF_MUX 的重新计时模式进行选择、以驱动 SYNC/SYSREF 分配路径。 当 LMK 的基准输入与为 D 触发器计时的 SYSREF 分频器的输出频率相同、并且 PLL 使用与 SYSREF 分频器输出频率相同的 ZDM 反馈时钟时、 然后、可使用满足基准输入设置和保持时间要求的 CLKin0或 SYNC 信号来执行(1)确定性分频器复位和/或(2)将 SYSREF 时钟重新计时到 LMK 的 SYSREF 输出上。
以下文档中的第5节将提供有关重新计时同步的进一步说明: 多个 LMK0482x 器件的同步
此致、
起亚拉赫巴