This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828配置

Guru**** 2834635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976639/lmk04828-lmk04828-configuration

器件型号:LMK04828

您好!

我的客户正在系统中使用 LMK04828、该系统将通过光连接从主设备接收的恢复时钟用作参考时钟。

在系统测试中、他们发现 LMK04828的时钟不是固定的、会移动大约1至5Hz。

要解决此问题、客户应执行以下操作:

 -。 当它们将 PLL1_CP_GAIN 从50uA 更改为1550uA 时、时钟固定不变。 但是、时钟的相位噪声更糟。

 -。 当它们使 PLL1的 R&N 计数器的值加倍时、相位噪声会得到改善。

问题1. 当 CP_GAIN 增大时、频率稳定性提高但相位噪声变差是否正确? 请解释原因。

问题2. 当 R&N 计数器增加时、时钟相位噪声是否改善? 请解释原因。

问题3. 客户的最终配置是否存在任何其他问题?

随附了 CP_GAIN 和 R/N 计数器更改之前的 LMK04828配置文件。

e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_BEFORE.tcs

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    1. 正确。 通常、当 CP_GAIN 增大时、它会增大环路带宽、从而导致噪声行为更糟、但频率更稳定。

    2.当 R 和 N 分频器增加时、电荷泵频率会降低。 电荷泵的减少会导致 PLL 相位噪声降低、从而使整体相位噪声得到改善。

    3.您所做的更改应足以在不显著影响相位噪声的情况下固定频率稳定性。

    此致、

    起亚拉赫巴