This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:OSCout0的默认设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976617/lmk04906-default-settings-for-oscout0

器件型号:LMK04906

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 如数据表表表17所示、OSCout0启用为 EN_OSCout0 = 1、因此如果用户不更改默认设置、VCXO 时钟将通过 OSCout0输出?

问题2. 除了更改 EN_OSCout0寄存器之外、LMK04906是否提供任何功能来禁用 OSCout0?

此致、

佐崎武   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    表17确实显示了 EN_OSCout0默认设置为1、从而启用 OSCout0输出缓冲器。 默认情况下、OSCout0_TYPE 位也会设置为1、从而启用 LVDS 时钟输出。 是的、如果用户不更改默认设置、则 VCXO 将通过 OSCout0路由。 请注意、CLKout3和 OSCout0在启动时以连接到 OSCin 端口的 VCXO 的频率振荡-根据数据表第9页中的6.5说明14:电气特性。

    2、有几种方法可以禁用 OSCout0、最直接的方法是如前所述、将 EN_OSCout0位从"1"更改为"0"。 另一种方法是将 OSCout0_type 位从默认情况下的 LVDS '0x1'更改为'0x0'、请注意这是一个在寄存器10 [24:27]中找到的4位长字段。 禁用 OSCout0输出只能通过使能位或 OSCout0_type 位来完成、而 CLKout0将通过 CLKoutx_type 和 CLKoutx_PD 位来禁用。