This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:晶体需要 CAP?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976311/bq32000-need-cap-for-crystal

器件型号:BQ32000

您好!
bq32000在与晶振并联的 OSCi/OSCO 引脚上是否需要一个电容? Cl 是否在 bq32000内部为12pF?

还需要哪些其他外部组件? 第8.2章"典型应用"中的原理图显示了 VCC 和 Vback 的电容。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果所选晶体的负载电容为12pF、则无需额外的外部负载电容。 我希望 XIN 和 XOUT 上 BQ32000内部的内部电容大约为24pF。  

    除了去耦电容器、请确保放置 I2C 上拉电阻器。

    此致、
    通道