This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:输入和输出之间的相位关系

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975400/lmk04610-phase-relation-between-input-and-output

器件型号:LMK04610

CLKin0到 OSCout 或 Clkoutx 之间的相位是否确定? 在我们的设置中、Clkin0将是一个80MHz 信号以及 OSCout 和相关 CLKoutx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HeHa、

    如果 PLL1与 VCXO 配合使用、CLKinX 应始终与 OSCout 具有确定性关系、因为 OSCout 是到 PLL1的反馈路径的缓冲副本。 对于这两个 PLL、您可以配置零延迟模式以确保 CLKinX 和 CLKoutX 之间的确定性关系。 在分配模式下、相位偏移是频率的函数、因为从 CLKinX 到 CLKoutX 或到 OSCout 的延迟是绝对值。

    在这种情况下、确定性相位意味着存在一个固定的可能相位偏移集合、可以在 CLKinX 和 CLKoutX 或 OSCout 之间观察到这些偏移。 另一方面、如果您所寻求的实际上是 两个功率周期之间的可重复确定性相位、则必须仔细选择 PLL R 和 N 分频器值、以便 PLL 的相位检测器频率是输入和输出频率的 GCD 频率、 或者使用同步功能在某个精确的时间复位时钟输出相位。 由于 OSCout 没有任何同步功能、因此确保 OSCout 上相对于 CLKout 的可重复确定性相位的唯一方法是确保 PLL1相位检测器频率是输入的 GCD 频率和 OSCout 频率。 鉴于系统中的每个输入和输出频率都是80MHz、满足 GCD 频率限制并建立零延迟可能是确保所有输出和 OSCout 相对于 CLKinX 上确定性相位的最简单方法。

    为了使 CLKout 和 OSCout 边沿对齐、您可能需要调整 CLKout 数字和模拟延迟值、并生成同步脉冲以调整 CLKout 延迟以匹配 OSCout (无论您使用 OSCin 还是 PLL2作为源)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的详细回答。

    我正在寻找电源周期之间可重复的确定性相位。 不需要边缘的 Alignemt。 由于我可以执行80MHz 时钟重定时、因此我没有问题。

    我自己想知道 TI 为何删除嵌套零延迟双环路模式、因为它是 LMK0482x 的内置模式。

    此致、
    HeHa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HeHa、

    我们重新设计了 LMK0461x 相位检测器以使用较低功耗的架构、但我们在验证中发现 PLL1相位检测器在低环路带宽下无法很好地跟踪漂移。 我们发现、由于一些底层架构效应、PLL1的绝对输入到输出相位在偏移<1Hz 时、即使在恒定温度下也会摆动±2ns。 如果输入到输出传播延迟变化±2ns、我们不希望提供嵌套零延迟双环路模式。 PLL2不存在此问题、因此零延迟模式仍可用于 PLL2。

    此致、