This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:将所有8个输出配置为156.25MHz

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975657/lmk03328-configuring-all-8-outputs-to-156-25-mhz

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK03318

大家好、

我们 的设计需要156.25MHz 的8个时钟输出。 希望您能在这方面提供一些帮助

1.如何将所有8个输出配置为156.25MHz

2.我们计划使用 I2C 配置 EEPROM。 默认情况下启用 I2C 还是必须添加任何上拉电阻?

提前感谢。

Nirmal Shyam Kumar.S

+91 9962408836

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmal、您好!

    在讨论器件编程之前、必须确定输入频率。 已知这一点后、器件需要对单个 PLL 进行编程-可以使用选择 LMK03328的 TICSPRO 软件并使用向导轻松实现频率规划。 另请注意、可以使用 LMK03318、因为只需要1个 PLL、而可以使用8个输出。

    2.如果使用 EEPROM、则在加电时将启动配置-请注意其他引脚说明、以确保在加电之前放置适当的上拉/下拉电阻器。  如果需要通过 I2C 通信来更改寄存器、则 SDA (引脚25)和 SCL (引脚26)上需要1.5k 欧姆的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    感谢您的快速响应。

    只需跟进有关频率规划的查询即可。

    1. TICSPRO 软件在 Windows 和 Linux 上都能正常工作吗?

    希望此输出选择(8个通道上为156.25)是一次性配置、如果我不打算更改输出、则永远不需要更新  

    此致、

    Nirmal Shyam Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmal、您好!

    1.已知 TICSPRO 仅在 Windows 上受支持、我们尚未使用 Linux 系统。

    2.这两种器件都提供 EEPROM 映像编程-一次性配置。 LMK03328提供2个 PLL、而 LMK03318只有1个 PLL、2个 PLL 提供不同的频率、但 在所有相同的输出频率下、只需要1个 PLL。