This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492的软复位偶尔失败

Guru**** 1150550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971568/lmx2492-soft-reset-of-lmx2492-fails-occasionally

器件型号:LMX2492

您好!

我们观察到、通过寄存器写入来重置 LMX2492 PLL 失败、故障率大约为1%。

我们通过对寄存器2执行以下写入操作来重置器件:

PLL_WRITE (0x02、0x04);//寄存器复位(值5存在相同的问题、即不断电)
DELAY_ms (1); //延迟
PLL_WRITE (0x02、0x01);//将 PowerDown 设置为'01'(稳定亮起)
_DELAY_ms (1); //延迟
{...} //加载 MUC、FRAC、CPM、计数寄存器等...


我们将无法通过从 MUXout 接收频率信号来进行复位定义、MUXout 设置为"输出 N 分频/4"(MUXout_MUX=19、MUXout_PIN=2、由 PLL_WRITE (0x27、0x9A)设置)。 相反、MUXout 为恒定高电平。

我们还观察到、在失败状态下、保留寄存器46..55 (0x2e.0x37)读取0x00、而这些寄存器在成功复位和初始化后读取非零值。 记录寄存器在任何状态下读取合理值。

我们在不减少故障的情况下增加了上述代码中的延迟。
我们已将 Vcc 增加至数据表最大值3.45V、而不会减少故障。 四个3.3V 电源引脚中的每一个都通过 LC 网络供电,该网络具有一个330欧姆(100MHz 时)的铁氧体磁珠与靠近器件的一个1nF 和一个100nF 电容器串联,所有四个残桩均由具有附加电容器的单个3.3V LDO 供电。

复位失败通常可以通过重复上述复位过程来解决。

导致此行为的原因是什么?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    复位会将所有寄存器复位为器件默认值、即 POR 值、如数据表中的寄存器映射部分所示。 如果复位成功、MUXout_MUX 将复位为"输出回读"、而 MUXout_PIN 将复位为"三态"。

    复位后、我们必须对所有寄存器进行一次写入、以使其按需要运行。  

    由于您向 R2写入0x004、您将要求芯片复位和断电。 我想芯片掉电了、但复位被忽略了。 因此、当您再次为其加电时、您仍然会获得所需的 MUXout 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。

    当通过将值5写入寄存器0x02进行复位时、即在不断电的情况下复位时、我们确实会看到同样的问题。

    每次尝试复位后、我们都会重新写入所有寄存器、包括与 MUXout 相关的寄存器。

    我希望、未记录的寄存器 46..55 (0x2e.0x37)显然异常的状态可以为您提供提示? 它们在"失败"状态下读取所有零、但在按预期运行时读取其他值。

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    "当通过将值5写入寄存器0x02进行复位时、即在不断电的情况下复位时、我们确实会看到同样的问题。

    每次尝试复位后、我们都会重新写入所有寄存器、包括与 MUXout 相关的寄存器。"

    复位并重新写入所有寄存器后、您是否锁定了它? 如果它被锁定、我看不到为什么您没有从 MUXout 引脚获得正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、它在"失败"复位实例后处于锁定状态。 也就是说、Output_DLD 和 output_CPMON_Good 信号为高电平。 也就是说、我们通过同一个多路复用器观察它们、该多路复用器在设置为 Output_N_Divide_by 4时为我们提供恒定高电平。 但是、我们对 CPout 引脚的监控也表明它已锁定。

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    好的、您确认它已锁定、这意味着您能够对器件进行编程、因此 SPI 逻辑没有任何问题。

    是否可以尝试将 MUXout_MUX 设置为 GND 和输出 R/4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢您的支持。 我目前并不总是能够访问器件或实验室环境、因此我的终端会延迟

    当器件在复位后进入我称为"失败"的状态时:

    MUXout_MUX 设置为 N/4、MUXOUT 引脚处于恒定高电平(在正常条件下大约为25MHz)。

    然后、我将 MUXout_MUX 设置为 R/4、MUXOUT 引脚 变为恒定低电平。

    然后、我将 MUXout_MUX 设置回 N/4、MUXOUT 引脚 恢复为恒定高电平。

    然后、我将 MUXout_MUX 设置为 GND、MUXOUT 引脚 变为恒定低电平。

    然后、我再次复位器件、(在大多数情况下、除非连续失败两次)我看到 MUXOUT 处的预期频率。

    OSCin 输入由 LVDS TCXO 驱动。 下面是 OSCin 输入的示波器图(注意100mV/分频)。 我们是否满足 LMX2492的输入要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    如果我们能够在"失败"状态下获得完全回读结果、而回读结果在正常状态下作为文件(因此我们可以观察哪些特定寄存器和其他函数未正确复位)、那将会对我们有所帮助。 您能给我们这样做吗?这样我们就可以对状态进行比较了吗? 它可能会为我们提供有关正在发生的事情的线索。

    我没有看到 OSCin 有任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmx2492_2D00_allregs_2D00_good.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmx2492_2D00_allregs_2D00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请找到上述两个文件。

    注意:与 2021年1月26日的答复不同、CPMON_Good 似乎不是处于故障状态的"1"。 我认为这是可以预料的、因为我现在在系统复位后循环执行 LMX2492复位、而不是我之前使用的运行系统。 两种方法的故障率和模式是相同的。 我们的应用在 N/4输出端使用频率计数器、在故障状态下得到0、我通常使用该计数器来确定故障。  我在2021年2月12日的回复中还使用了范围、以确认出现故障时的 R/4和 N/4输出。 简而言之、我的假设或观察结果是、芯片是否"锁定"对于我们的问题无关紧要、即我们无法从内部多路复用器中获取分频频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我相信在我们的某些器件上、相位检测器监视器有一个分频器复位设置、通常不公开并保留用于测试目的或在初始化期间进行简要保留。 在一个成功的 POR 或寄存器复位后、这个条件应该被清除、但是很明显、在某些边沿情况或者边缘时序中、复位失败。 我仍在浏览这些寄存器、但我们有关未公开字段的文档会与其他团队成员来回传递一些内容;我将告诉您我发现的内容、希望今天稍后能了解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我已经确定、在良好/故障条件之间变化的大多数位是电荷泵和其他偏置 LDO 的修整位、 还有一个明显名为"EN_PFD"的位、该位未被置位、因此、如果在启动时这些位未被正确置位、MUXOUT PFD 时钟衍生产品会出现一些问题是有道理的。 我正在尝试找出设置 POR 计时器的内容、但我怀疑它要么是内置延迟、要么以某种方式源自 OSCin 时钟。 希望明天能有更多更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我今天发现的一件事:R2[3]是一个未经披露的位、必须设置为0。 在内部、该位被描述为在复位事件后写入偏置/修整值的自动填充位、并且该位必须设置为0才能自动填充这些值。 如果该位设置为1、则这些位可能不会自动填充、这类似于您描述的结果、其中所有偏置/修整位都设置为真正寄存器默认值(零)。 该自动填充位紧邻软件复位位位位 R2[2]。  

    您能否在执行软件复位时监视 SPI 总线、并在复位导致"失败"状态的情况下查找边际时序? 具体而言、我们将寻找在发送复位位位位之前可以解释为"1"的任何内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    我提出了一个有趣的意见:

    在原始设置中、我执行以下操作:

    // pll_spi_write (reg、data);
    pll_spi_write (0x02、0x04);
    _delay_us (1);
    PLL_SPI_WRITE (0x02、0x01);
    _DELAY_ms (1);
    PLL_SPI_writeOtherRegs (); 

    =>我获得了之前观察到的故障率、略小于1%

    如果我在 第一个事务中添加要设置的 R2[3]、即我将第2行替换为

    PLL_SPI_WRITE (0x02、0x0c); 

    =>故障消失了! 根据你的最新建议,我认为这与我们预期的情况相反。

    但是、如果我在 第二个事务中添加要设置的 R2[3]、即写入数据0x09而不是0x01、则会得到相同的1%故障率。

    当我避免在第一个事务中断电时、也没有区别。

    我们使用 uC 硬件 SPI、信号看起来非常清晰。 我还使用所有相同的观察结果将时钟频率从~900kHz 降低到~100kHz。 在失败的情况下、我也看不到任何具体的事情、第一个也看不到第二个交易。 我相信我在前面的实验中已经表明、设置 MUXout_MUX 的事务也没有问题。

    这些是将 0x01和 0x0c 写入 寄存器2的示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    偏置/修整系数加载的触发器是从高电平转换为低电平的复位位位、因此我认为将寄存器显式设置为1、然后设置为0对防止 R2[3]发生某种噪声跳闸有一定意义。 虽然您提供了新发现的权变措施的范围图、但我不确定0x01写入是否对应于故障条件情况;范围图时间戳之间存在相当长的时间、但这不一定证明0x01写入来自故障条件。 除非我们能够在故障条件下看到0x01写入以最终排除 SPI 总线噪声的可能性、否则可能性仍然存在(尽管我确实认为不太可能)。

    需要注意的一种可能性是:当触发复位条件时、器件电源电流可能会突然变化、这可能会影响复位条件下的电源电压。 我能否获得器件 LMX2492部分的原理图、包括电源轨和任何旁路电容器、铁氧体磁珠等? 您可能还需要在"失败"条件的0x04和0x01写入期间测量电源轨、以查看电源在转换至复位条件期间是否短暂掉电。

    您是否在多个器件或电路板上测试过复位问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    关于 示波器图/SPI:我只直观地检查了故障条件示波器图、我发送的示波器图不是故障。 我用更高的采样率等重复了这项工作、无法确认故障案例中是否存在任何明显的违规行为。 我将附加图、在每个图中、您可以看到我上面提到的两个事务、然后是其他寄存器的编程。 数据线路上有几个较小的干扰、可以看到更近的放大、但它们极小、并且在故障和正常条件下也是打开和关闭的。 此外、相关寄存器是否仅写入? 否则、我们可能也在回读中看到了一些东西。

    电源:我将附上原理图、感谢您查看。 到目前为止,我们所做的,没有任何明显的差别

    • 将电源电压增加到数据表中的最大值3.45V
    • 将铁氧体磁珠逐一短接、在封装顶部有一根短接线、持续施加一些灵活的压力。 当然不是最佳解决方案、但目前我们必须最大限度地减少电路板上的焊接。 我仍然相信铁氧体磁珠端子之间的电气连接良好。

    故障率:这在我们的应用中是一个长期存在的偶发故障、我最近才能够将其追溯到 PLL 复位。 所以这个问题似乎是系统的。 我最近在两个不同的电路板上进行了实验、这两个电路板都显示了大约0.8%的复位失败率。

    我想告诉大家、我们能够通过减少应用中 PLL 复位的数量、并在正确的时间检查复位故障来缓解这一问题。 问题可能出在我们的应用或器件本身、我目前正在考虑后者。  我很有兴趣通过这种方法来理解根本原因、并避免系统中存在一个可能以其他问题形式表现出来的边际参数。 但是如果我们必须评估我们应该不断投入的努力量-好的。

    是否有办法在评估板上设置重复软复位测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    感谢大家分享原理图和波形。 没有什么特别突出的地方、因此这看起来越来越像一个器件问题、而不是与噪声或布局有关的问题。 我将了解我是否可以找到 LMX2492EVM 并使用原始和备用模式测试重复复位-我们绝对具有执行此操作的软件功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我重复了您描述的~1%复位故障率、使用相同的寄存器写入序列来关断和复位器件。 我还尝试了您修改的序列、并从序列中删除断电写入、但与您的结果不同、我仍然获得相同的~1%故障率。

    为了确认、我在您的帖子中看到您尝试了以下内容:

    PLL_SPI_WRITE (0x02、0x0c);
    _DELAY_us (1);
    PLL_SPI_WRITE (0x02、0x01);
    _delay_ms (1);
    pll_spi_writeOtherRegs (); 

    这样可以防止出现错误?

    我们仍在寻找根本原因。 我不确定我们是否能够提供一个好的解决方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Derek、

    是的,使用 PLL_SPI_WRITE (0x02、0x0c)时,我没有通过 MUXout 引脚读取 N/A [ PLL_SPI_WRITE (0x27、0x9A)]或 R/4 [ PLL_SPI_WRITE (0x27、0x8A)]失败。 上述代码中的延迟均为1毫秒。

    我  目前有两个器件可用于确认这一点。

    此致、Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    看起来您正在取得一些进展。  需要注意的一点 是、您提到的读回错误的寄存器 R46、... R55包含一些 LDO 相关位、寄存器 R52[7]是 R 分频器复位、寄存器 R52[6]是 n 分频器复位。  我在原理图上也没有看到任何可疑的东西。

    Dean