大家好、团队、
我的客户对 LMX2594的 SPI 接口 MUXOUT 信号中出现的压降现象有疑问。
在 LMX2594上执行读取周期时、
FPGA (RFSoC)←LMX2594
MUXOUT 信号如预期的3.3V→
2. FPGA (RFSoC)←LMK2594 // 2594 // 2594 (3个并行接线连接。 它们之间没有缓冲器等)
MUXOUT 信号看起来像2.0V→意外
【问题】
1、如上面的2所示、理论上、通过并联方式连接时电压是否会降低?
2.是否有必要放置缓冲器以避免它?
3.在其系统中,必须将电压升高到大约3V。 除了插入缓冲区之外、还有其他解决方法吗?
此致、
梁太郎福井