This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:TI 时钟专业版 v1.2.1错误?

Guru**** 2387070 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972218/cdce925-ti-clock-pro-v1-2-1-bug

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

大家好、

您是否会就 TI 时钟专业版 v1.2.1 的"位查看器"客户问题提出建议?

我在下面发现类似的查询:Reg15、31、47未显示在 CDCE925上。

是否在下一修订版中修复?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    参考的 E2E 问题与位查看器中寄存器24的十进制值与十六进制值有关。

    尽管无法调整窗口大小,但此问题已得到解决。

    寄存器15与所有保留位相关、显示值0x00 -我看不到这方面的问题。

    寄存器31与 PLL1_1Q、PLL1_1P 和 VCO1_1RG 有关。 该寄存器类似于适当的2位十六进制值。

    寄存器47与 PLL2_1Q、PLL2_1P 和 VCO2_1RG 有关。 该寄存器类似于适当的2位十六进制值。

    我在 Clock Pro v1.2.1上看不到问题。 请包括图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我将假定这已经解决了您的问题、并将关闭此主题。

    如果出现另一个问题、请随时再次提问!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的评论。

    请指出、如果我的理解不正确、下面是 ClockPro V1.2.1的捕获

    位查看器。 此页面上的 Reg14下是否应显示 Reg15?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我会尝试从 TI.com 重新安装此程序。 我不确定您的寄存器值为什么不显示寄存器15、31和47、但我可以确认显示的相同版本显示了这些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的信息。

    我明白你的观点。 让我尝试再次卸载并重新安装并报告它。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    谢谢、我将等待您的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    不幸的是,结果是一样的。

    即使重新安装随附的最新版本、也无法解决问题。

    我还在 TI.com 的英文网站上确认了该计划、但结果相同。

    我想知道我的 PC 是 Windows 10 Pro。

    您使用什么操作系统?

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我已经与此程序的其他用户确认、他们也会看到这些寄存器。 我假设这是一个错误。 我们还使用 Windows 10 Pro 操作系统。

    我建议使用另一台计算机并重新安装软件。 我不确定在卸载时是否有剩余文件留在计算机上、但我要确保卸载所有可能具有剩余数据的缓存。

    抱歉、这似乎是您特定情况的错误、我们无法重新创建此事件。 您能否压缩 ClockPro 文件并将其发送出去? 我想确保没有任何缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的建议。

    我单独向您发送了我的 zip 文件。

    您能否确认?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我已收到您的文件并查看了这些文件、但它们看起来都是一样的。

    如果可能、我仍然建议在另一台机器上尝试此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的确认。

    我了解这些文件与您的文件相同。

    如果您有任何新发现、请告诉我。

    谢谢

    此致、

    Shidara