This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:WCA -输出电压纹波

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP, CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973753/cdclvp111-sp-wca---output-voltage-ripple

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111

因此、我尝试在 CDCLVP111-SP 上执行 WCA、我特别对输出电压纹波有疑问。 根据数据表、输出由 VDD (在我们的情况下、VDD 为2.5V)决定、最小输出电压纹波为350mV。 我通过计算最小 VOH 与最大 VOL 来确定-55C 下的最小电压纹波。 我注意到、这会产生10mV 的纹波、与下面的数据表信息不匹配。 您能否帮助我了解我缺少的有关此信息或我计算错误的信息?

谢谢、

路易斯·L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否写出计算结果、或者尝试重新附加图像、因为它看起来不是正确发布的。 您是否还可以确认您正在使用 LVPECL 格式?

    [引用 USER="Luis Landy"]最小输出电压纹波为350mV[/引用]

    您能否详细说明一下您的意思?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在-55°C 时使用 LVPECL 和计算、很抱歉、我是指 差分输出电压摆幅

    根据数据表、VCC = 2.5V

    VOH 最小值由 VCC - 1.26 = 1.24V 计算

    VOL 最大值由 VCC - 1.25 = 1.25V 计算得出

    尝试找到最坏情况 的 VOD 以确定 CDCLVP111是否可以在我的程序中使用。

    FPGA VID 最小值为200mV。

    差分输出电压摆幅最坏的情况(我的理解是)是| VOH (最小值)- VOL (最大值)|、这使得差分输出电压摆幅为10mV。

    然而、数据表显示 了所有温度条件下350mV 的最小差分输出电压摆幅。 因此、我不确定我是否在这里遗漏了某个东西或做了一些错误的计算。

    谢谢、

    路易斯·L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您进一步解释这一点。 这里有两件事:

    1. 我们通常在列出的规格周围添加一些保护频带
    2. 一个特定器件的 VOH 最小值和 VOH 最大值极不可能(我希望我说永远不会) 通常、它们都将从平均值上移或下移。 此外、VOD 规格基于每个器件的 VOH- VOL 分布、而不是所有器件的最低 VOH -所有器件的最高 VOL

    CDCLVP111-SP 的 VOD > FPGA 的 VID、我认为这不会成为问题。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    因此、为了正确理解这一点、在典型条件下、CDCLVP111-SP 的 VOD 将满足我的要求、但在最糟糕的条件下(因此不可能)、VOD 可能会下降到低于我的 VID 要求、即它可能下降到10mV?

    谢谢、

    路易斯·L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、没错。 除此之外,我相信这是极不可能的。 在较差的情况下、我希望器件具有高电压和高 VOH 或低电压和低 VOH。 在任何情况下、我都不会期望高音量和低 VOH。

    谢谢、

    Vibhu